ラインストッパー
(31件のレビュー)用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。
セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個
材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)
タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど
危険物の類別非危険物
販売区分業務用
内容量1セット(4個)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。※圧力が掛かっている場所へは使用しないでください。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 68719665
2025-07-16
- 用途:
- キャリパーブレーキフルード留めに。
建設業・工事業
種類が豊富に有り、大方のフルード留めに使えると思います
今までホースを挟んで留めていましたが、
意外に安価で種類豊富な為購入。OHには、必要です。
1人が参考にしています
2025-06-11
- 用途:
- 自動車整備
ブレーキやインジェクターの整備に使用。ほぼ使う全てのサイズが網羅されしかも安価です。同じ品に推奨を付けただけで倍以上の価格で売っているメーカーも有り、ジェネリック工具として品質も確保されたものだと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68719665
2024-02-15
- 用途:
- ディスクブレーキ分解整備
農・林・水産業
車が古いので,ブレーキホースをクランプするのはホースを痛めそうで,ラインストッパーのバンジョータイプを使いました。さっと取り付けでき,ブレーキフルードの流出を防いでくれました。他のタイプもセットになっていますが,バンジョータイプだけを購入できたらいいと思います。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 68719665
2024-03-07
- 用途:
- ブレーキ整備時
キャリバーのメンテナンス時には必須の道具です。ブレーキラインを切り離しした時にこの道具でフルードが流れ出るのを防げるので無駄が少なく出来ます。
- 対象商品:
- 68719665
2023-10-23
- 用途:
- ブレーキホースからのオイル止め
キャリパーをブレーキホースから取り外す際にオイルが漏れないように購入しました。
いくつかの種類があるので、用途に合わせ使用できましたので、重宝しました。
- 対象商品:
- 68719665
2022-11-30
- 用途:
- 自動車のブレーキオーバーホール時
製造業
物自体は問題なく使用できました。
作業で使うのは1つのタイプだけなので、可能であれば、タイプを選べて、1個単位で購入できると無駄が無くてよかった。
5人が参考にしています