週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーソー

エアーソー モノタロウ エアーソー モノタロウ エアーソー モノタロウ エアーソー モノタロウ
(15件のレビュー)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。

用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08546475 M14033
13,980
15,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08546475
2022-09-25
用途:
DIY
建設業・工事業

音がでかい!!
住宅街ではまず使えない。
あまりの音のデカさに鉄板を切る事もなく
そっと箱になおしました。
多分二度と使う事は無いでしょう。
工場とかなら全然OKでしょ、作りも良さげだし。

対象商品:
08546475
2022-02-13
用途:
廃棄物の裁断用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックや木材をゴミに出すときに細かく裁断するのに使用しております。
すばやく切断出来き大変重宝しております。
耐久性につきましてはまだ使用したばかりで分かりませんので、満足度はやや満足にさせて頂きました。
しいて言うなら給油したエアーオイルがエアー吐出口から結構表に出できて少し汚れてしまいます。
他は大変満足しています。

対象商品:
08546475
2021-12-14
用途:
自動車整備

自動車やバイクの板金作業やブラケット等の製作に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08546475
2020-03-14
用途:
車の内装の加工時
ガレージビークイック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が安いけど以前に使用していた高い物と遜色なく使用できました。あとはどれくらいの耐久性があるのかが気になるところです。

1人が参考にしています
対象商品:
08546475
2019-06-10
用途:
板金
サトウエンジニアリング 様

エアーの口に角度がつけば作業性が上がります。オプションにあればいいと思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08546475
2019-07-15
用途:
切断など
株式会社澤渡製作所 様

力もあり問題なく使えます。

もう少し軽いともっと使いやすいかと思います。

対象商品:
08546475
2018-12-18
用途:
自動車整備
製造業

キャンペーン価格でものすごくお得に購入。パワーもありよく切れます。耐久性はこれからですがコスパは良さそうです。

対象商品:
08546475
2018-01-05
用途:
鉄板の切断
昭栄自動車株式会社 様

安いが壊れ易くは無いと思います。
コスパが良いので、リピです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
取扱説明書に刃の取り換え方法とオイル注入方法がありませんがどこからオイルを入れますか。
またオイルのお勧め商品を教えてください。
回答:
エア供給システムにオイラーがない場合は、使用前に数滴のエアツールオイルを、エア入口に毎日滴下して下さい。
作動用のトリガーを引いた状態で下記のオイルを2-3滴、カプラーの中にたらしてください。
■エーゼット
エアーツール専用オイル
https://www.monotaro.com/g/00010749/
1人が参考にしています
2024-02-05
質問:
ヤスリは付きますか。
専用ヤスリは買えますか。
回答:
本商品にはヤスリは付属しておりません。
また、専用ヤスリは取扱っておりません。
2024-02-05
質問:
最大圧力:約3.8kgf/cm2のコンプレッサーで利用できますか。
回答:
エアーソー本体空気圧力(Mpa):0.62MPでございますのでご使用いただけません。
2024-02-05
質問:
全長の 短いのは無いのですか。
回答:
メーカー違いで下記のような商品がございます。

◆注文コード:03422045
 エスコ エアーソー 品番 EA161SA
https://www.monotaro.com/p/0342/2045/
※全長200mmの商品です。切断能力等異なります。
 URLより詳細をご確認の上ご検討ください。
2024-02-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
すべてのFAQを表示する