週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼

ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ
(6件のレビュー)

排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。

用途O2センサーのネジ山清掃に 材質CRV-6150 差込角(mm)9.5(3/8) ねじ径M18×P1.5 二面幅(mm)20.5 販売区分業務用 内容量1個
注意
※損傷したネジ山の修正には使用できません。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57553537 -
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57553537
2023-01-22
用途:
O2センサー交換時
建設業・工事業

固着してネジ山がいかれているかもしれないと思い作業前に購入しておいたのですが、外してみるとネジ山は無事だったので使用する機会はありませんでした。
プライベート作業なので滅多に使用する機会はありませんが、持っておいて損はないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57553537
2022-07-18
用途:
センサ交換に使用
サービス業

センサ交換の時に使うと組付けの際の安心感が違います。

対象商品:
57553537
2022-03-29
用途:
O2センサー取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

未だ使用して居ませんが、いざという時に無いと困る工具です。タップより使い勝手が良さそうです。

対象商品:
57553537
2022-02-14
用途:
メンテナンス時
サービス業

この商品でネジ山を修正して、
無事O2センサーを取り付ける事ができました。
価格が安い点もとてもありがたいです。

対象商品:
57553537
2021-10-30
用途:
O2センサーの交換
卸売・小売業

故障したねじ山の潰れたO2センサーは再取り付け可能だが、新しいセンサーは取り付けられない状態(メス側もひどいねじ山潰れ)の為に購入。

商品説明には「清掃用」と書いてあるしレビューも良くない。
しかし商品動画を見るといけそうな気がしたので試しに購入。
2,800円ほどの評価の良いタップと迷いましたが正解でした。

徐々に締めていき固くなったら緩む方向に少し戻して再度締め付けを繰り返し。
この手順だけでねじ山復活しました。
細かい削りカスが結構出てるのできちんと削ってくれていることが確認できました。

この商品の使用後の状態を見るとまだまだ使える状態でした。
素人の初めてのDIY修理でも十分な性能だと思います。

対象商品:
57553537
2021-04-17
用途:
O2センサー交換時
製造業

クロムバナジウム鋼を使ってるとのことで購入してみましたが…。これを購入するぐらいならタップを購入した方がよいかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。