週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エンジンハンガー ハンガーフック付き

エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウ エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウ エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウ
(9件のレビュー)

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。

用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg)680 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260 チェーン長(mm)335 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (3.7MB)
注意
※釣り上げた状態で、エンジンの下に入らないでください。
※エンジンを釣り上げた状態で長期間保管しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70341197 -
4,698
5,168 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

ロータリーエンジンの脱着に使用しました。エンジンを抜く際に、微妙な角度調整が必要でしたので、このハンガーが役立ちました。便利です

対象商品:
70341197
2025-03-24
用途:
エンジンのオーバーホール
サービス業

とても頑丈で良かったです!
位置をずらすハンドルがあったらもっと良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
70341197
2023-07-06
用途:
エンジンの積み下ろし

価格的に安くても必要十分に使い勝手もよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
70341197
2021-11-10
用途:
エンジン脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン脱着に使用しました。初めて使用しましたが、もっと早く買っておけば良かったです。

対象商品:
70341197
2021-07-12
用途:
自動車DIYメンテ

商品名称通りエンジンの脱着に活用
機能的には何の問題もありません
よくこの値段で商売になるなと感心します…

1人が参考にしています
対象商品:
70341197
2021-04-01
用途:
バイクの吊り下げ用
製造業

購入時はわからなかったのですが、本体とチェーンのところはシャックルでつながっているので、チェーン以下を外すことができます。
代わりにベルトスリングに交換して、バイク本体フレームに巻き付け、電動ホイストで持ち上げています。
今までバランスが悪く前後タイヤを一気に上げることができなかったのですが、これがあることでわずかに浮かすことができるようになり、危険度も下がっています。

1人が参考にしています
対象商品:
70341197
2020-04-22
用途:
車のエンジンを吊り上げる時
農・林・水産業

使用しましたが、価格が安いのにしっかりしていて、安心して使用することができました。いい商品だと思います。

対象商品:
70341197
2019-04-15
用途:
エンジン脱着
FINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではワイヤーなどを使って脱着をしていたのですが特にエンジンを取り付け時はバランスが取れたので格段に楽に取り付けできました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17
質問:
部品のみのお取り扱いはございますか。
回答:
部品のみの取り扱いはございません。
2021-01-29
質問:
寸法の記載がありますが、どこの長さを意味しているのでしょうか。
回答:
①長さ:442mm→赤い部分の上に付いているボルトの端から端までの長さです。
②幅:60mm→赤い部分の幅です。
③高さ:260mm→黒い部分のみの長さです。
2人が参考にしています
2021-01-29