チューブパッチ
(42件のレビュー)オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車
販売区分業務用
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。加硫セメントが必要です。寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。フィルムを剥がさず使用しても問題はありません。
タイヤ・足回り の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 57628996
2026-03-07
- 用途:
- チューブのパンク
自動車・二輪車・自転車関連業
一流品に比べたら、うーん、となる点はあるのは間違いないが、コスパがいいから使ってる。個体差があり、接着面側の銀色のシートが剥がしにくい時があるし、接着し終わった後の薄い透明のシートが、これまた剥がしにくい。こうゆう場合は、貼った後に、薄いシートの中央をカッターで薄く十文字の切れ込みをいれて、薄いシートを丁寧に剥がしている。これがめんどくさいが、きれいに仕上がる。要望しても、改善しにくい環境か状況のところで、このパッチを製造していると思うので、下手なことは言わない、言えない。
コスパ重視です笑
2026-05-26
- 用途:
- パンク修理
安価であるので購入。しかし端部分が柔軟性が今一つ。故にゴム糊の乾き具合の貼り付け許容範囲が狭く思います。縁がもっと延びるような品質改善は出来ないでしょうか?
2025-10-27
- 用途:
- 自転車修理
サイクルプロ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
100枚入りでこの価格は安い!十分プロ用として使えます
2回目の購入です。
2026-05-08
- 用途:
- 修理
農・林・水産業
たいへんまんぞくしております。今回の商品もとても良い物でした。また購入したいです
2025-02-04
- 用途:
- 自転車
画像ではオレンジやグレーのよくあるふちが無く、黒い部分だけかと思い、まあ安いからいいかと購入しましたが、よくあるパッチのようにふちがちゃんとありました。ふちも黒なので画像では見えないだけでした。
2人が参考にしています
2025-03-26
- 用途:
- パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業
チューブをしっかり削ってゴム糊を乾かして貼ればキッチリ貼り付いてくれるパッチです。銀の台紙に切り目があって良いのですがロットによっては切り込みがないものがあるので台紙を剥がずのにちょっと苦労します。。。
1人が参考にしています
2025-08-07
- 用途:
- 自転車のパンク修理
製造業
ごく普通に使用しています。この形状、このサイズが一番使い勝手が良いようにおもいます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 一般的なチューブレスタイヤのパンク修理に使えますか。
- 回答:
- チューブ用パッチとなります。チューブレスタイヤのパンク修理は想定しておりません。
2021-02-10
- 質問:
- チューブパッチの使い方を教えてください。
- 回答:
- 下記にてご案内致します。
使用方法
・パンク穴の周囲をパッチの大きさより大きめに紙やすりで削ってください。
・削った部分の削りかす、汚れ、水分などを取り除いてください。
・パッチの剥離紙を剥がし、パンク穴をパッチの中心に来るようにセットして貼ってください。
・貼り付けたパッチの中心部より外側へ向かって空気を押し出すように押さえてください。
・空気の漏れがないことを確認してください
2021-02-10
- 質問:
- タイヤのパンクの内張り可能ですか。
- 回答:
- チューブにご使用する商品となります。
タイヤにはタイヤパッチ(ラジアルパッチ)を ご使用ください。
2021-02-10
- 質問:
- ゴムのりや、加硫セメントは別途必要ですか。
- 回答:
- 加硫セメントが必要でございます。
チューブ用のものをご使用ください。
2021-02-10