ケアナビ ハイキュアパッド
(17件のレビュー)傷ができると出てくる体液(滲出液)の「傷を治す成分」を吸収し、自然治癒力を高めて傷をきれいに治します。
パッドが傷口の保護を行い、体液を吸収することにより、白くふくらみ傷口に潤いを保ちます。これにより早くきれいに新しい皮膚が形成されます。
※正しく使用しないと症状が悪化する場合もあります。
※にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状には使用しないでください。
※感染の兆候が見られる傷、かさぶたができている傷には使用しないでください。
※貼付前に傷およびその周辺を水道水などでよく洗浄してください。
※傷より大きいサイズの製品を使用してください。
※開封されているものや使用したものを再使用しないでください。
※2歳以下の乳幼児には使用しないでください。また、小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用してください。
※糖尿病や血行障害の治療を受けている人は、使用前に医師に相談してください。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
救急・衛生 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 29266248
- 用途:
- 切創保護
切り傷は消毒液を塗って絆創膏を貼るのが普通と思っていたのが、水洗い後このパッドを貼って応急処置ができるのは良い。
- 対象商品:
- 29266239
- 用途:
- 水仕事で手の荒れる人がいます、そんな時に
手荒れのひどい人の為に購入しました。とても助かっています。手の皮が薄くなってそこに貼るととても治りが良いので嬉しいです。
- 対象商品:
- 29266239
- 用途:
- 水使用時
傷に密着するので、使用していても痛みも無く
まあまあ、剥がれにくく便利です。
- 対象商品:
- 29266239
- 用途:
- びらんなど 痛い小傷に
いわゆる 純正でなくっても端っこから効果のあるカットして使えるハイドロ系保護剤。コスパはよいので 化膿を気にせず毎日付け替えれます。お勧め
- 対象商品:
- 29266239
- 用途:
- 早く治したい傷に使用
値段が安かったので今回試しにこちらを購入してみました。傷の治り具合は遜色なく感じますが、ややはがれやすいようです。縁が薄くなっていないのでよく動かす場所や擦れる場所は縁から捲れてきてしまいます(今回は足の裏に使用しました)。使う場所によってはコスパいいのでおすすめしますが、はがれやすい場所には長く貼り続けられないのでハイドロコロイド絆創膏の効果が発揮できない気がします。
- 対象商品:
- 29266239
- 用途:
- 切り傷に使いました
安いのに品質が良い。
やや深めの切り傷に、化膿を防ぐために抗生物質軟膏 (ゲンタマイシン軟膏) を塗った上で、この絆創膏を貼りました。
痛みもすぐ和らぎ、経過も良好です。
- 対象商品:
- 29266248
- 用途:
- 怪我の治療時
リーズナブルで、使い勝手が良くて使ってます。
この手の商品は、消耗品なので、安いのは助かります。
- 対象商品:
- 29266248
- 用途:
- 軽度の火傷に
バイクのオイル交換しようと暖機していた際に、熱く焼けたエキパイで3cm×2cmほど1度程度の火傷をしました。
過去の経験でいけば、1週間~10日ぐらい痛みを伴ったままグジュグジュ治らないのに、コイツ貼ったら即時痛みは無くなり、4日目には皮膚巻いて治ってました。
創傷の状態によっては使わない方がいいこともあるようですが、効果をしっかり実感したのは初めて。スゴいですねー。