ドライワイパー ワイドタイプ
(37件のレビュー)柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に
幅(mm)900
全長(mm)1450
材質柄:スチール、ワイパー:EVA
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
掃除用具 の新着商品
商品レビュー
2026-01-22
- 用途:
- 倉庫の水の掃き出し
運輸・通信業
以前に使っていたストレートのものよりも格段に作業効率が上がり、楽になりました。造りもしっかりしていて、使用には十分事足りています。
2025-10-03
- 用途:
- 工場駐車場整備に
製造業
思っていたよりも全体の重さが軽くとても取り回しの良い品物でした。
今後大雨の時に両サイドからのは見合出し量など見て行きたいと思います。
また、交換パーツもあるので長く使えそうで助かります。
2025-06-03
- 用途:
- 床面の水切り
建設業・工事業
今までは幅の短く引っ張るタイプを使用していましたが、
幅も広く押すタイプなので良かったです
1人が参考にしています
2025-06-06
- 用途:
- 床の高圧洗浄後の
参空調 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
コストパフォーマンスに優れている、
スポンジも程よい柔らかさで、個人的に満足。
2024-10-18
- 用途:
- 自動車整備工場の水を撒いての床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業
硬くて水かきができない。使用した人はグラウンド整備用並にかたいと言っていました。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 46713373
2023-05-24
- 用途:
- 雨天時の排水
安田金属工業株式会社 様
雨が降ると緑色に塗装してる床面が濡れ滑りやすくなります。そのため、ドライワーパーで排水しています。今回、450mm、600mm、900mmの3種類を購入し通路の幅に合わせて使い分けています。どのサイズもきっちり水が切れるので助かっています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 柄の先端にフック等を引っ掛ける為の穴は開いているでしょうか。
- 回答:
- 開いております。
2023-10-10
- 質問:
- ワイパー部分の角度調整は可能でしょうか。
- 回答:
- 不可となります。
2023-10-10
- 質問:
- 先端と柄は分解可能なのでしょうか。
- 回答:
- 配送時は分解された状態で届く為、差し込む構造となっております。
しかし、抜き差しを繰り返す使用方法は推奨しておりません。
一度組み立てたらそのままのご使用をお願い致します。
2023-10-10