日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


さび落とし 液体タイプ

さび落とし 液体タイプ モノタロウ さび落とし 液体タイプ モノタロウ さび落とし 液体タイプ モノタロウ
(180件のレビュー)

浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。

使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 内容量1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44813695 -
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 180
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途:
基本は漬け置きだけど

キッチンペーパー+ラップ(通称湿布)すると、漬け置き出来ないボディもある程度対応できます。
ポイントはなるべく空気を入れないことと、液をたっぷり含んでいる状態を保つこと。
数日置くとキッチンペーパーと共に黒くなって張り付くので、それを落としてワイヤーブラシ等でこすってから再度湿布。
これを数回繰り返すと結構落ちます。
最後は水洗いだけで済ませます。
その時ワイヤーブラシ等でこすると処理層が落ちて錆びます。

難点は使用前なのに白い沈殿物が出てしまうことでしょうか。
問い合わせたら効果に問題ないとのことですが、気分が良くないですね。

2025-12-20
用途:
錆落としに
自動車・二輪車・自転車関連業

錆落としに購入しました。
商品はいいのですが相変わらず梱包が良くないです。
リン酸なのに横に寝かせて箱詰めされて送られてきました。
他にワイパーブレードとかもあったのですが横に寝かせてっていいのか?
10年ぐらい前はモノタロウの梱包は最悪だと思っていて最近は良くなったなと思ってましたがたまにあ~あって時がありますね!
漏れた時の配送業者も迷惑だと思いますので改善したほうがいいですよ。

5人が参考にしています
2025-11-25
用途:
部品のさび落とし

今回初めてリン酸成分のものを使用しました。
軽いさびは漬けて放置しておくだけで、ばっちり落ちます。
酷いさびはできる限り物理的に除去するか、何度か漬け置きでOK。

1人が参考にしています
2025-11-17
用途:
ガソリン携帯缶の錆び取り

ガソリン携帯缶に錆びが発生。ガソリンタンク用の錆取り剤よりも安価だったので初めて使用しましたが、希釈剤を1日漬けて置いて奇麗になりました。すすぎ後は錆の再発生を防がなければなりませんが、処置をしっかりすれば問題ないと思います。

2人が参考にしています
2026-01-02
用途:
バイクのさび落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのさび落としに使用しています。とってもお買い得なのでリピートです。

2025-12-22
用途:
除雪機マフラーのさび落とし

除雪機マフラーの再塗装前のさび落としに使用した。3倍程度に希釈して1日漬け込んだらほぼすべてのさびが落ちた。

対象商品:
44813695
2025-08-06
用途:
つけ置きしなくても

つけ置き専用のサビ落とし剤ですが、買って2年も経っていないバイクのフットブレーキのメッキがサビがではじめて、全体に広まっていったので、本剤を原液のまま真鍮ブラシにつけて全体を擦ってサビを落として2年、全く再発せずに錆びません。

工具類は3倍以上に希釈してから途中2回ほど真鍮ブラシで軽くサビ落とししながら数時間着けたところ完全にサビが落ち、それから再発しません。

これは便利ですね。サンダー等で事前にサビを落として置く必要もないですし、錆び転換剤なども必要ありません。

仕上がりになる方は、水洗いした後、十分に乾かして塗装すればいいと思います。プライマーなどは必要ないと思います。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
希釈濃度が分からない
製造業

お題の通り希釈濃度が分からないため、原液のまま使用しています。
用途は工具の赤錆取り。
中古品を集めて様子を見ながら清掃しています。
使用後は濾して異物を取り除いてボトルにキープしています。
仕様のたびに希釈しているとまとめた時の濃度が分からなくなるため、そのまま使っていますが効果は絶大。
泡と共にきっつい匂いが出るので屋外使用をオススメします。触っても男性の肌ならば特に問題ないです。臭くはなりますが。
密封容器に保存しないと蒸発します。
使い始めの当初、蓋付き容器のまま保存しておいたら数日経ったら空になってました。勿体ないことをしました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
りん酸、エチレングリコールの濃度を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

りん酸:15~20%
エチレングリコール:4.5%
17人が参考にしています
2023-05-31
質問:
自動車やバイクのボディに使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は、錆を落としたいものを漬け置きして使用する商品になります。
車やバイクのボディには使用できません。
7人が参考にしています
2023-05-31
質問:
内容量は4Lのみでしょうか。
回答:
現時点では4Lのみの取り扱いになります。
3人が参考にしています
2023-05-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07