特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 86304565
2024-03-19
- 用途:
- 船のエンジン用
田秀設備 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
スチール製のコアスプリン入りでヘタりが無く、
しっかりしていて安心できる製品です。
取り寄せで時間がかかりましたが、代替え品での妥協はしたくなかったので
2週間待った甲斐が有ったかと思います。
- 対象商品:
- 86304522
2019-06-13
- 用途:
- オイルキャッチタンクに使用
その他業種
今までは普通の網入りホースを使用していたが、使用しているうちにやはり潰れてくる。そこでこのホースを発見し使用しています。今のところ特に問題はないようです、高熱になるような場所には耐熱チューブでカバーしてます。今回オイルで汚れてきたので交換しようと思い、頼んだのですが・・・、まあカット品とあるので、2メートル欲しかったのですが、1メートルが2個来ました、最初4メートルで頼んだ時には、普通に4メートルきたんですがね。頼み方があるのかな。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 86304522
2019-02-08
- 用途:
- オイルキャッチタンク(ロードスター)
その他業種
トヨロンホースを使用していたが、微妙にへこんでるみたいで色々探してみてこれを発見、今のところ問題はないみたいですね、温度的には?だったので耐熱カバーを巻いたりしてます(が黒くなっちゃうのでやばそうな処だけにしてます)。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 86304522
2018-05-16
- 用途:
- 車のオイルキャッチタンクに使用
その他業種
トヨロンホースを使用してましたが、微妙につぶれてくる(負圧?)のでこちらを使用、まだそんなに時間が経ってないので持ちは判らないが前のよりは良いと思いたい。ただ温度的にどうか。あとはカット品というのを勘違いしてほしいメーター数にカットしてくれるのかと思ったら、1mカット品がきた。あとこのホースの取り扱いを質問欄で聞いたけど返事は来なかった。
MonotaROからの回答
この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15