水害対策特集


ドライワイパー ワイドタイプ

ドライワイパー ワイドタイプ モノタロウ ドライワイパー ワイドタイプ モノタロウ ドライワイパー ワイドタイプ モノタロウ
(38件のレビュー)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。

用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46713373 - 1.72
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46713373
2026-05-18
用途:
圃場での切った葉っぱ集め
農・林・水産業

今まで使っていた同じ商品が良かった為、もう一つ購入しようと思い買ったら、明らかに品質が悪くなっている。ワイパー取り付け金具はすぐに緩むし、ゴムは柔らかくなりかき集められなくなる。以前の品質に戻して欲しい。多少高くなっても構わないので

1人が参考にしています
2026-01-22
用途:
倉庫の水の掃き出し
運輸・通信業

以前に使っていたストレートのものよりも格段に作業効率が上がり、楽になりました。造りもしっかりしていて、使用には十分事足りています。

2025-10-03
用途:
工場駐車場整備に
製造業

思っていたよりも全体の重さが軽くとても取り回しの良い品物でした。
今後大雨の時に両サイドからのは見合出し量など見て行きたいと思います。
また、交換パーツもあるので長く使えそうで助かります。

2025-06-03
用途:
床面の水切り
建設業・工事業

今までは幅の短く引っ張るタイプを使用していましたが、
幅も広く押すタイプなので良かったです

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
床の高圧洗浄後の
参空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コストパフォーマンスに優れている、
スポンジも程よい柔らかさで、個人的に満足。

対象商品:
46713373
2025-11-14
用途:
不動産業

使用場所に対してサイズが大きかったもう少し小さいサイズが良かった

2024-10-18
用途:
自動車整備工場の水を撒いての床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

硬くて水かきができない。使用した人はグラウンド整備用並にかたいと言っていました。

3人が参考にしています
対象商品:
46713373
2024-04-12
用途:
水キリの時
運輸・通信業

水がかきやすく結構便利でした。もう少し値段が安いといいかな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
柄の先端にフック等を引っ掛ける為の穴は開いているでしょうか。
回答:
開いております。
2023-10-10
質問:
ワイパー部分の角度調整は可能でしょうか。
回答:
不可となります。
2023-10-10
質問:
先端と柄は分解可能なのでしょうか。
回答:
配送時は分解された状態で届く為、差し込む構造となっております。
しかし、抜き差しを繰り返す使用方法は推奨しておりません。
一度組み立てたらそのままのご使用をお願い致します。
2023-10-10