パンタグラフジャッキのレビュー

平均満足度 4.08 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パンタグラフジャッキ KTC
KTC
3,998 / 税込 4,398
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-29
用途:
それなりにしっかりしている

しっかりしたツクリです。重さも安心感につながります。充分な質感で、今まで利用していたものが古くなってきていたので、車載分を交換しました。これで安心です。

こっぱ舎 様2024-10-13
用途:
仕事用車のタイヤをスタッドレスに交換する

車にジャッキが付属していないモデルのため、別途購入した。
車に付属しているようなものだと頻繁に使うと耐久性に難ありだが、この製品は丈夫で安心して長期間使えそう。
できれば、黒色以外があってもいいのではないかと思う。

1人が参考にしています
2022-12-09
用途:
ホイール交換
対象商品:
07125054

車載品より軽くて良い。
油圧タイプは抜けて下がる可能性があるので、ネジ式のジャッキが安心です。
安全のため2点で使用しています。

にのみやファクトリー 様2022-06-11
用途:
クルマメンテナンス時
対象商品:
07125072

他社で品切れが相次ぐ中、即納で買えたのにはビックリ。車載工具のものに比べてしっかりした造りに安心感がある。

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
車の修理
対象商品:
07125072

家が狭いのでガレージジャッキの収納に困り、パンタグラフジャッキにしました
車の中に入れています
1トンまでの能力なので片輪づつあげています
なんたってKTCなので安心です

2022-03-21
用途:
愛車のタイヤ交換

MINI F54のタイヤ交換に利用しました。BMW/MINIのジャッキポイントにジャストフィットです。一方、付属のクランクでも回すのは男性でもかなり力がいります。

2021-09-13
用途:
NAロードスターの整備
対象商品:
07125054

NAロードスターの車載ジャッキが壊れてしまい、代替品を探していたらPJ-06を見つけました。車載スペースにピッタリ収納でき固定ネジもそのまま使えました。付属のハンドルも無加工で取り付け出来ました。これで価格は純正品の半額以下。良い買い物が出来ました。

2人が参考にしています
2022-04-05
用途:
NDロードスター用の車載ジャッキ
対象商品:
07125054

使うことはないだろうけど、心理的に車載ジャッキが無いのは抵抗感があるので購入した。
合わせて固定用の手回しボルトも購入がお勧めです。

3人が参考にしています
2021-10-18
用途:
タイヤ交換、エンジンオイル交換時のガレージジャツキアップのため
対象商品:
07125054

ジャツキの荷受け部が車両の当たり部に、マッチ適合しているようであり、車両側を傷つける
ことなく、ジャツキアップとダウンが可能です。

2021-06-12
用途:
車のタイヤ交換やバイクの整備に使用
対象商品:
07125054

他社製品とは比べ物にならないほどの強度と剛性があります。安い他社製の1トンよりKTCの500キロの方が強いと思います。

3人が参考にしています
2020-10-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
07125072

車載の物よりはるかに使いやすいです。インパクトで上げ下げしていますが,耐久性もしっかりあります。

1人が参考にしています
2020-10-21
用途:
自家用に
対象商品:
07125054

ネジ部分が固いので、グリスアップでよくなりました。十分使用できます。

1人が参考にしています
2020-08-19
用途:
フィールダーブレーキメンテナンス タイヤはめ替え
対象商品:
07125063

特に問題無く使えています。ハンドル部分にカラーが付いていると使用し易いと思う。

1人が参考にしています
前田 様2020-03-28
用途:
車のタイヤ交換やメンテナンスの時
対象商品:
07125072

車(クラウン)のタイヤ交換やメンテナンスの時に使用しています。純正のジャッキもあるのですが、トランクルームから取り出すのが面倒な為、購入しました。3種類ある内の1番高いのを購入しましたが、さすがに1番高いだけあってクラウンの純正品より作りがしっかりしています。対応重量1トンと言う事ですが、もっとあると思います。クラウンの純正品が2トンなので、それと同じか、それ以上あると思います。いい商品なので安心して使用 出来きます。

3人が参考にしています
杉村電工 様2020-10-24
用途:
タイヤ交換
対象商品:
07125063

冬用タイヤ交換するのに購入しました。軽四ですがスルスル上がります。

2020-04-15
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
07125072

年2回行う車3台のスタッドレス/夏タイヤへの交換のために購入、各々の車載ジャッキの出し入れを省けるので便利になりました。車載ジャッキより頑丈そうで使い易いです。BRZローダウンにもカースロープ無しで使えましたが、上げ始めがスゴく重くて大変でした。標準車高の車の使用感は軽くて楽ちんです。

2020-04-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
07125072

信頼のおける整備メーカーということもあり、緊急用はもちろんのこと普段のメンテナンス用として購入しました。
使いやすく、信頼が置けるので満足して使用してます。

1人が参考にしています
2020-04-14
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
07125072

2台のスバル車のジャッキアップポイントにピッタリでした。エクシーガは軽く上げれて快適でした。ただ、BRZは車高も重心も低いためか、かなりの力が必要でした。スズキ車には溝が深すぎるようなので硬質ゴムを咬ませました。純正ジャッキよりも頑丈そうで良い商品と思います。最低高からの上がりがもっと軽くなると有難いですね。また、有料オプションで構わないので、より幅広い車種に使えるように溝下の高さを調整できるアダプターがあると助かります。

2020-04-20
用途:
純正品と同等以上
対象商品:
07125072

ホームセンター等で売っている物では、うまくジャッキアップポイントにフィットしない
物が多いですが、これはトヨタ車載純正品以上の使いやすさがあります。

2020-02-07
用途:
タイヤ交換
対象商品:
07125072

国産で安心して、使用している、スムーズに作動している