防錆潤滑剤 強力潤滑のレビュー

平均満足度 4.33 (270件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
モノタロウ
489 / 税込 538
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。 【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
270件中 241~260件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-11
用途:
設備の潤滑と錆びたボルト対策
対象商品:
08742562

いろんな商品あるが、使用していい感じ。

2015-10-15
用途:
金型の潤滑や製品のバリ剥離がしやすくする為
対象商品:
08742562

値段の割には性能がよく気に入っています。

2013-02-06
用途:
バイク整備
対象商品:
08742562

噴射の力が強い、普通でいいでわ
クラッチに使用した、軽くなったがいつまでもつか?

1人が参考にしています
2012-11-27
用途:
カブ90の整備
対象商品:
08742562

モノタロウを信じて品名の用途に使ってます。問題ないと思います。

2015-10-09
用途:
工具類の維持・整備
対象商品:
08742562

特に問題なく使用している。

2012-11-03
用途:
ネジの脱着
対象商品:
08742562

キャップがぺネトンみたいなのがいいです

1人が参考にしています
有限会社 ビークル 様2017-05-30
用途:
CRCとして
対象商品:
08742562

金属表面へのなじみ性は悪くはじきます。
匂いは気にならない程度なのでお勧めできます。
金属の潤滑剤としてはあまり良くない。

2人が参考にしています
2015-05-28
用途:
ボルトの脱着時に使用
対象商品:
08742562

他のメーカー品と何ら変わりなく使用できます。

1人が参考にしています
2016-04-25
用途:
スクーター&車
対象商品:
08742562

安いので毎回購入

2015-04-16
用途:
整備作業
対象商品:
08742562

コストパフォーマンスも良く、何の遜色もなく使用できます。

2011-09-07
用途:
錆びたネジを緩める時や、機械部品を組み込むときなど。
対象商品:
08742562

使用感は他の物と比べてどうだということはわからない。ただ、噴射の勢いは素晴らしかった。それと先端ノズルは金属製で曲げても使えて、尚且つ折りたたんで収納できるものならなおよろし。

2人が参考にしています
2010-09-17
用途:
機械、設備のメンテナンス作業
対象商品:
08742562

今までCRCやペネトンなどを使っていたが、値段も安く性能的にも問題なし。

上田川運送有限会社 様2011-09-18
用途:
自動車整備作業
対象商品:
08742562

使いやすく経済的。潤滑性能は十分。

1人が参考にしています
2014-03-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
08742562

これも良いと思います

2010-11-10
用途:
金属部品の保管時に、防錆財として。さびたねじを取り外すとき。ねじの防錆に。自転車の駆動部全般の潤滑に。
対象商品:
08742562

安く購入でき、使用上もCRC製品と変わらず、むしろ長期に潤滑性や油脂皮膜が期待できる製品です。

1人が参考にしています
2013-10-29
用途:
金型の脱着等のネジ使用部
対象商品:
08742562

安価で効き目がある

宮前モータースポーツサイクル 様2015-08-24
用途:
修理用
対象商品:
08742562

ほとんどが古い自転車とバイクなので便利に使用しています。

2010-11-04
用途:
立駐機でメーカー保守で無いところの錆びてきた所に塗布しています
対象商品:
08742562

CRC556よりは雨上がりで見たら良いみたいです

1人が参考にしています
有限会社オリメタ技研 様2011-02-07
用途:
屋根・壁用波板の成型機の潤滑・防錆剤として。また趣味の車の潤滑・防錆剤として。
対象商品:
08742562

大手メーカー品に較べ安いので、金銭的なことを気にしないで多めに使用出来る。通常の潤滑剤と防錆の匠も含めて使い分けている。他メーカー品から切り替えて使っているが、効果については正確に比較テストをしたわけではないので優劣はつけられないが、遜色はないと思っている。スプレーノズルの保管方法(大手のはキャップに挟める、貴社のはゴム輪で本体に止めるのでよくなくす)を考えてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について、今後の参考にさせていただきます。

株式会社KAKI 様2016-02-05
用途:
潤滑、浸透したい場所
対象商品:
08742562

臭いが気にならない。浸透してる気がする。