2輪車用レーシングケーブルのレビュー

平均満足度 4.90 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,998 / 税込 2,198
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-23
用途:
バイク
対象商品:
35684503

旧車にはバッチリです。シリコンは水弾きも良く、普通に使えています。プラグとの接続に個性があり過ぎるので注意!

2022-08-13
用途:
昭和のバイクのメンテ
対象商品:
35684485

写真がL型になっているが【CR-1】はストレート型です。
カワサキのネジ式プラグには他に選択肢はなかったような?
純正のキャップカバー等を再利用して異物防止対策にした。
純正が引っ張ればコードが抜ける??な品質なので交換しました。

MonotaROからの回答

画像に誤りがあり、誠に申し訳ございません。
正しい商品画像に差替えさせていただきました。

2021-11-29
用途:
バイクカスタム
対象商品:
09991186

点火が弱ってきたので使ってみましたが効果ありです。市販のプラグから向いてつけれます。NGKのデカールも何気に嬉しくて、スイングアームに貼りました

1人が参考にしています
株式会社翔栄電設 様2021-12-23
用途:
ラビットスクーターの交換用で購入
対象商品:
09991186

ケーブルも柔らかく長さ調整もできてワンポイントにもなり大変満足しています

2人が参考にしています
2021-02-15
用途:
バイクに
対象商品:
35684503

YB125に取り付け。古いバイクですがエンジンのかかりが良くなりました。

1人が参考にしています
2020-11-10
用途:
バイクのメンテ・カスタム
対象商品:
35684503

プラグ関係と言えば王道のNGK製品です。 昔から使ってますが、失火もなく信頼性は一番です!

2020-03-10
用途:
ベスパ
対象商品:
35684503

ベスパに使っています。スモールボディはET3はコードが長いので使えませんが、50s、100はオッケーです。ラージボディもこれを使っています。

5人が参考にしています
2020-03-21
用途:
旧車のレストア
対象商品:
35684512

コードが長目で取り回しの自由度があり、きれいに付きました。

個人 様2019-08-18
用途:
高圧コードの交換用
対象商品:
35684503

エイプ50、車台AC16-11****に使いました。
雨天時の失火が格段に減りました。
この失火は路面の水溜まりに飛び込むたびに激しくなり、ついにはエンジンが全く吹けなくなるものでした。
バイク自体はレーシング用途と程遠いですが、長距離ツーリングで雨に怯えずに済み心強いです。

2人が参考にしています
2019-05-19
用途:
オートバイ
対象商品:
35684503

パワーケーブルは高いですが、レーシングケーブルは価格に惹かれて購入しました。普通に使う分には別段問題は無いと思います。

1人が参考にしています
2019-07-26
用途:
古いバイクのレストアに…
対象商品:
35684503

昔からこのケーブル・キャップセットを使ってます。
ケーブル長も程よく、キャップ一体で、あまり部品が主張しすぎず、長く使えて安心のNGK製品です!

2019-06-04
用途:
バイクの修理
対象商品:
35684503

いつも使っているバイクの点火ケーブルとキャップです。品質に問題なく価格の安さで購入しました。
キャップはL字型のプラグ先端は端子型です。バイクが好調になりました

2019-12-24
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09991186

信頼できるブランドです。他店より安いので助かります

2018-12-14
用途:
バイクのプラグキャップ交換に
対象商品:
09991186

ホンダのPCX125に使用。リードと同じく、プラグキャップからリークする現象が起きたのでコードごと交換。
別売りのジョイントと合わせて交換しなければなりませんが簡単です。
トトトトトというエンジン音からドドドドドという低い音に変わり、非力なPCXがどこからでもパワーが出てる(新車状態)ようになりました。
ローパワーだからこそ違いがかなり感じられます。
たかがプラグキャップとナメてましたが、ここまで変われば大満足です。

2019-01-23
用途:
プラグコードの交換
対象商品:
35684485

純正から気分を変えて赤色にしたいと思い注文しました.
純正部品より実際は安かったのがありがたいです.
ただ,写真のL字を注文したつもりがストレートタイプが届きました.
そのまま使いましたが...
写真は型番のひとつのモデルなので間違えないようにしましょう

ラブスモールクラシックス 様2018-01-11
用途:
古いバイクや外国製のバイクに取り付けています
対象商品:
09991186

信頼の日本製品は耐久性も◎!失火トラブルの原因を絞り込みやすくなります♪

2017-07-25
用途:
GN125Hのプラグケーブルとして使用
対象商品:
09991186

GN125Hのプラグケーブルとして使用しています。GN125Hはプラグケーブルが貧弱ということで交換してみました。パワーケーブルだとツギハギになるのでそれよりはレーシングケーブルの方がよさそうだったので、こっちを選びました。標準のものは、イグニッションコイルから反時計回りに回せば外れました。こちらは時計回りに回して取り付けた後に、取り付け部に自己融着テープを巻いてハーネステープで仕上げておきました。取り付け後は、標準プラグでも吹け上がりがよく、高回転まで回せるようになったので、交換して正解でした。

4人が参考にしています
平井鈑金 様2017-07-15
用途:
ケーブル交換
対象商品:
35684485

変えた瞬間から、アイドリングが、力強く、なりました、これほど、とは、

2人が参考にしています
2017-05-28
用途:
自動二輪650ccエンジン不調の改善策として、プラグコード取替した。
対象商品:
09991186

エンジンの調子がかなり向上したことが感じられました。

1人が参考にしています
2017-01-11
用途:
メンテナンス
対象商品:
09991186

NGKの商品は、間違いなく世界一です。
ケーブルもしなやかで、プラグとの勘合もバッチリです。

1人が参考にしています