スパークプラグ 2輪車用のレビュー
- 用途:
- スーパーカブの整備に・・・。
最近、長年愛用しているスーパーカブの燃費が俄然悪くなり、エアエレメント交換にあわせてスパークプラグも交換しました。
マニュアル記載の標準タイプですからまずは安心かと思います。
- 用途:
- ベスパのプラグ交換
ターミナルキャップは付いてきませんので注意です。
なので、ベスパに使用のCR8EBとしてはそのままでは使えません。
ターミナルキャップを取り付ければCR8EBと同等に使えました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス時
信頼できるメーカーなので毎回NGKを使っています。イリジウムプラグじゃなくても十分だと思います。
- 用途:
- 原付バイクのメンテナンス
メーカー指定部品なので20年以上安心して使用しています。トラブルは一切ありません。
- 用途:
- AF24ジョルノに使用
モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。
- 用途:
- 原付バイクのメンテナンス
20年以上乗っているホンダリトルカブの純正品としてずっと使用しています。ノントラブルです。
- 用途:
- 原付の定期交換
Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。
- 用途:
- CP良好です
頻繁に交換するものではないですがCP良好なのは助かります。
- 用途:
- 春から秋にヤマハBw's125で使用。
- 対象商品:
- 09990644
毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。
- 用途:
- C50カブの修理
- 対象商品:
- 09990601
個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。
- 用途:
- バイクメンテナンス
送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。
- 用途:
- 毎日の通勤の足
毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。
- 用途:
- 何で質問が常に作業に関して?
- 対象商品:
- 55590483
現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。
- 用途:
- アイドリング不調による交換
- 対象商品:
- 35016563
PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 09990635
自分で修理するに必要な純正部品を届けてくれるのは大変助かっています。バイク屋で修理すると高額になるので今後も利用したいと思います