発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型のレビュー

平均満足度 3.45 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
859 / 税込 945
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。 【用途】サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-07
用途:
溶接穴埋め。 とても良い。 ノズルがもう少し長いと良い。
対象商品:
10005764

とても使いやすくて良い。 ノズルがもう少し長いと良い。

株式会社グローバルスポーツクラブ 様2021-12-14
用途:
外装壁面の補修
対象商品:
37825943

使いやすく値段も手頃な商品でした。発送も早かったので大変助かりました。

2020-10-06
用途:
開口の廻りを埋めるため
対象商品:
37825943

使い切りのタイプなので作業ヶ所まとめて一気に仕上げる必要があります。それ以外は満足です。

2020-05-06
用途:
バックレスト補修
対象商品:
37825943

自家用バイクの経年劣化してブヨブヨなバックレストの充填に注入したらパンパン大満足です!!

2022-06-09
用途:
外壁の穴埋め
対象商品:
16452984

モルタルでの修繕施工が大変な場所でウレタンで大丈夫な所に使用した。膨れて形状が相手に合うのは良い。初めて使用したので吹付量の感覚がわからず、硬化後はかなり膨れ無駄がでた。そのせいか表示よりも使用できる量が少ないと感じた。また、ウレタン自体の硬化開始がかなり早く、最後の方はノズルに詰まりかかった。この類いは便利だけど扱いにくい商品かもしれない。必要な時は使うしかないが…。

2022-06-18
用途:
コア穴埋め
対象商品:
37825943

容量が少なく、使いきりサイズなので注意。
水の滲み出し対策として、中間層に入れてモルタルで挟み込む。
素手では扱わないようにしましょう。

2022-06-01
用途:
床の断熱工事

接着できるという説明通りではなかった。たれてしまい、硬化が早くないと使い物にならず別の方法で工事をする羽目に。高い買い物になってしまった。

2021-12-05
用途:
トタン屋根の雨漏り修理
対象商品:
37825943

特に良くも悪くもないですが防水効果があるのかが分かりませんが粘着性がもう少しあれば

2021-08-06
用途:
Molding
対象商品:
10005764

The output rate is slow and highly unstable. Difficult to work, took half of hour to empty can.

2021-06-16
用途:
自宅の修繕
対象商品:
10005764

予想以上に膨張し、数時間後までも膨らみ続けたのには少々困った。

1人が参考にしています
2017-01-21
用途:
浴槽の断熱
対象商品:
10005764

風呂水が冷めにくくなりました。
いい商品です。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
2021-07-30
用途:
外壁の隙間への充填
対象商品:
10005764

発泡は十分すぎる程で満足しているが、容器を逆さに使わないといけないところがネックかな。

2015-09-01
用途:
室内壁の隙間塞ぎ
対象商品:
37825943

初めて使用、ビックリするぐらい膨張あわてました。
初めてのかたは事前に練習,感じをつかむことをお勧めします

4人が参考にしています
2021-06-24
用途:
雨漏り対策
対象商品:
16452984

色が青系で良かったが、ホームセンターの、ピンク色の方か安かった、残念

2020-08-16
用途:
DIY用
対象商品:
10005764

あまり一般的には販売されていないのに、安価で購入出来ました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2019-10-16
用途:
屋根の隙間に 充填致しました

特に問題ございませんでした 充填も しっかりとしてくれています

2021-06-02
用途:
穴埋め
対象商品:
10005764

いつまでも固まらないで、ベトベトで、使い物になりません。

1人が参考にしています
2018-11-10
用途:
スピーカーの鳴き止め
対象商品:
37825943

なるほど、初めて使ったのですが、難しくはありません。

1人が参考にしています
2020-11-23
用途:
保温材がわり
対象商品:
16452984

2倍から3倍膨らむとあり、最悪2倍を想定して充填。
見た目3倍以上に。
切り捨てる量が半端ない。
使い切りなため、試しが出来ないのが難点。
2本目からは大分いい感じに施工できたかと。
縦に充填は、狭い隙間じゃないと落ちてくるので、説明書通り隙間用です。

2人が参考にしています
2020-07-29
用途:
エアコン配管穴埋め、給水管隙間穴埋め等
対象商品:
16452984

使用方法は、簡単で隙間にノズルを差し込み注入するだけ。
泡は密度もあり、固まるとしっかりしている。
一回使い切りな所が少し残念かな。