キャニヨンフレキシィスプレーのレビュー

平均満足度 4.41 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業
浅香工業
1,198 / 税込 1,318
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。 【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-28
用途:
機能的には☆☆☆☆☆だが 耐久性は 安物と変わらない・・

これまで このスプレーボトルを4つ フレキシブルでない他のボトル形状のを3本使ってきて ここ25年以上 浅香工業のみ使ってます。
使い勝手は満点なのですが、金額の割には意外と長持ちせず、スプレーのピストン部分がヘタリ漏れて液体が手元に垂れてきたり、ボトル本体も下部の膨らんだ外周のところに亀裂が入り液漏れしたりします。
使用頻度にもよるのでしょうが自分のように毎日使うヘヴィーユーザーだと1年持ったり持たなかったりです。これが100均のものなら仕方ないと思えますが 1つ千円もするプロ用製品としては やや物足りない気がします。
今の耐久性だと 500円程度が この製品の適正価格で、千円で売るのなら もう少し耐久性のあるものにして欲しいです。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
タイヤのパンク点検
対象商品:
10228084

タイヤのパンク箇所を探す際に点検液を噴霧する用途で使用しています。
置いているときに倒れにくい形状なのが気に入ってます。

フカサワメンテナンス 様2022-11-15
用途:
燃焼機先端のデフューザー
対象商品:
10228084

横にしても使用出来るので、イライラしません。
霧状 ストレートにも使用出来るので便利

2022-06-06
用途:
ガーデニング
対象商品:
10228084

40円アップでフレキシィ(逆さまでも使える)タイプがあったとは。ノーマル購入後に気付きました。

2021-01-29
用途:
消毒用アルコール噴霧
対象商品:
10228084

細かい霧状に広がるのでドアノブや蛇口などよく触る部分の消毒に使用。最大容積が500ml以下なので、消防法上必要な表示があまりものものしくならないのも良い。

2020-05-21
用途:
食品工場にてアルコール消毒に使用
対象商品:
10228084

とても良い。丈夫で長持ち。作業中に常に使用するので、
落下することもありますが、大丈夫です。
どの向きでも使用できるタイプ。
均等にスプレーできます。リピート品です。

2022-10-29
用途:
障子等
対象商品:
10228084

ケースをもっと頑丈にして欲しい。

2020-04-18
用途:
消毒用エタノール容器として
対象商品:
10228084

PET素材ではないので80%の消毒用エタノール用に購入しました。
内容量が少なくなっても使用可能なので助かっています。

奈佐地区コミュニティーセンター 様2019-07-27
用途:
清掃時
対象商品:
10228084

通常タイプのものは量が少なくなったり、傾けたりすると充分噴射できなくなりますが、この製品はそのようなことにならないので便利です。

2019-10-07
用途:
プレス加工時の散布
対象商品:
10228084

説明通り、逆さにしても問題なく使用できます。置いておくのも安定感があり重宝してます。

2018-09-02
用途:
台所などの掃除
対象商品:
10228084

細かい霧が安定して出るので気に入っています。
また、倒れ難い形状なので使い易いです。

2021-02-07
用途:
染み抜きの仕事に使います。100均の安物ではぽたぽたがあり使えません。
対象商品:
10228084

一度購入したら数年以上問題なく使えます。100均の安物はすぐに使えなくなります。結局高くつきますしいい仕事ができません。

2018-08-07
用途:
アルコール噴霧
対象商品:
10228084

細かい霧が思った通りに出てくれます。
10年以上前に使った事があるのを思い出して購入しました。
良かったです。

有限会社立森工作所 様2018-07-06
用途:
スパッタ防止スプレイ
対象商品:
10228084

他のメーカーよ比較検討中のため、いろいろ使用しています

2018-06-24
用途:
洗車時の液体シャンプーワックス
対象商品:
10228084

目詰まり等がなくスムーズに噴霧きできるので扱いやすい。

2017-06-28
用途:
カビキラ-等 液体噴霧

スプレ-を長く使っているとピストンのあたりから液漏れがしだすが、この商品はまだ1個も液漏れがしません。液体により使い分けしているので
5個使っています。液体吸い込み口がフレキなのが良いです。
上向き下向き関係なく使用できます。良い物です。

ミスタータイヤマン 様2017-05-18
用途:
タイヤワックスの塗布用
対象商品:
10228084

目ずまりしにくく、ストレス無しで使えます。倒れにくいのも良いです。

2023-04-11
用途:
タイヤ・レザーワックス系の液体を使用時
対象商品:
10228084

タイヤワックス、レザーワックス系の液体を入れると壊れる。

株式会社ホルス 様2017-08-11
用途:
エアコンの洗浄に使用
対象商品:
10228084

エアコンの洗浄用に2個購入。1個にエアコン洗浄液を入れ、もう1個にすすぎ用水道水を入れて使用。どのような角度持ち方でも使用でき、大変便利。価格が安ければ★5個に・・・。

水澤興業 様2016-04-04
用途:
台所の換気扇のクリーニング作業・窓のクリーニング作業・道場の除菌剤噴霧・お風呂のクリーニング作業
対象商品:
10228084

先端のひねり具合によって霧の状態を調整でき、保管の時の液ダレも予防できる。まったく問題なく使っております。