ブレーキシムグリースのレビュー

平均満足度 4.73 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキシムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
1,498 / 税込 1,648
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。 【用途】ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。
67件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-06-18
用途:
整備趣味
対象商品:
10959094

十分です
また利用します

有限会社鈴木 様2014-05-13
用途:
ブレーキには
対象商品:
10959094

長い時間経つと固まって削らないと取れないので現在は使用していません。
現在はマフラーのスタットボルトのかじり防止や、プラグねじ部分に塗ってねじ部分からの
圧縮漏れを防ぐ意味合いで塗っています。
熱に強いのでそういった部分に使用できるのがいいです。
できれば樹脂製のチューブに変えてほしいですね。

4人が参考にしています
阿部自動車 様2019-07-25
用途:
ディスクパッドの交換・およびメンテ時
対象商品:
10959094

何種類か別のシムグリースも使用してみましたが、この製品が一番
「ベースオイルの滲み出し」* が少ないと思います。
* シムに塗った周囲に油分のみがしみ出す現象

2014-07-27
用途:
高温部のグリースとして
対象商品:
10959094

同社扱い商品のなかで比較的安価な部類だったので購入した。ブレーキシム用のほかマフラーなど高温部分のボルトナット用に利用しているが、まだ外していないので使用結果はこれから。スパークプラグやO2センサーにも利用している。

2014-03-12
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
10959094

とてもよいです。3・4台分使えそうですね。

1人が参考にしています
2014-11-06
用途:
消耗品交換
対象商品:
10959094

値段も安く、量も十分です。
今後も利用したいと思います。

高橋商会 様2014-01-23
用途:
車検整備でのブレーキ分解作業時
対象商品:
10959094

長く固めのモリブデングリースを使っていましたが長く分解清掃給油してないブレーキでグリース切れに陥って作動音が出ているのがありました。このグリースはドロッとして長年潤滑してくれ、で相応の固さがあるので流れ出ない。ブレーキクリーナーで中々落ちないのが証拠です。一度使って下さい。惚れますよ。

泉自動車工業株式会社 様2015-07-23
用途:
顧客の車に使用
対象商品:
10959094

他社さんのグリスと使い勝手は変わらない。
価格がもう少し安いともっと良い。

2014-01-26
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
10959094

粘度が高くて好みです。
ブレンボパッド付属のグリスのような粘度です。
ドラムブレーキや排気系のボルトにも使えそうです。

森石油株式会社 様2013-06-12
用途:
ディスクパッドの交換
対象商品:
33027653

パッドの泣き防止に缶タイプなのでへらなど使うと便利でたっぷりあるからお得ですね。

アズワークc 様2013-05-07
用途:
キャリパーのオーバーホール
対象商品:
10959094

自分でオーバーホールをしますが消耗パーツの付属グリスを使わずこちらを使用しています

小川商店 様2013-08-29
用途:
交換作業
対象商品:
10959094

前のmonotaroブレーキパッドが鳴いていたので購入してみました。
今のところ鳴きも出ていません。

2013-08-12
用途:
ブレーキパッドの交換
対象商品:
10959094

パッド交換時の必須アイテム。使い勝手のよいサイズだと思います。

2013-04-27
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
10959094

ブレーキパッド交換をする際、新しいパッドとシム、ピストンが当たる面にシムグリスを縫っておく事で、ブレーキング時の「キーキー音」が無くなります。

2013-06-03
用途:
ブレーキパッドシムの鳴き止めなど
対象商品:
33027653

使用しただけでペダルタッチが激変する最高のグリス!!

2012-11-04
用途:
整備
対象商品:
10959094

コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
これからも購入し続けます。

2013-02-03
用途:
ハブボルト、エキゾーストボルト_カジリ・錆び防止
対象商品:
10959094

耐圧性能があるのでハブボルトのカジリなどの防止に使ってます。

NEST-ENGINEERING 様2012-09-11
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
10959094

いつも使っているメーカーです。
安心して使えます。
使用頻度が多いので、次回からは、缶の方を購入予定です。

2012-04-22
用途:
自動車整備
対象商品:
10959094

定番のブレーキグリースです。硬すぎず柔らかすぎずちょうど良い使い心地です。また広い範囲の温度域で使用できるので安心です。

1人が参考にしています
2011-10-04
用途:
ブレーキパット交換時
対象商品:
10959094

個人で使用しているので、全部を使い切るわけではないですが、
梱包量と値段が手ごろなので購入しました。
信頼の住鉱なので、安心して使っています。