ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.56 (754件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
669 / 税込 736
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
754件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社細田合紙店 様2023-03-02
用途:
軽自動車のブレーキフルード交換
対象商品:
32722514

通常の走行であればDOT3で十分だということでこれを選択。コストパフォーマンスは充分だと思う。

2人が参考にしています
2023-07-27
用途:
車検時のブレーキフルード交換
対象商品:
11065607

今までDOT4は車検時のブレーキフルード交換に使用して問題がなかったため
今回はDOT3を初めて使用しました。
この値段で問題がなければリピート確定です。

F2DOCK 様2023-06-02
用途:
車両メンテナンス時
対象商品:
32722514

街乗り車には必要充分な物で価格も1リットルなので、車両メンテナンス時には役立てています。

株式会社 東発金沢営業所 様2023-04-16
用途:
JA11ジムニー3型メンテ
対象商品:
32722514

ジムニーの場合ブレーキ配管を外す作業が多々あるので、ブレーキフルードをよく使います。
ハードブレーキングを多様する様な事は無いので、吸湿性の低いDOT3を使用しています。

1人が参考にしています
2023-08-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32722514

バイクショップの一般的な商品と比べてもコスパに優れています。

2023-05-18
用途:
880コペンに
対象商品:
32722514

純正ランク、サーキットを走るわけではないので必要十分です。問題が起こったことはありません。

2023-09-01
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
32722514

ものとしては特に問題なく使用できています。ただ、配送時の梱包に問題があり、何度か液漏れ状態で配送されてきたことがありました。

2023-04-06
用途:
自動車/バイク整備
対象商品:
32722514

自家用車/バイクのブレーキ整備に使用してます。
使用上何ら問題ありません。
何度もリピートしてます。

よろづ屋 様2023-02-28
用途:
車検、ブレーキキャリパーのオーバーホール時
対象商品:
32722514

丁度いい容量で透明度があり、古いフルードと色合いが違うため作業がしやすい。

1人が参考にしています
2023-04-03
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス
対象商品:
32722514

同タイプのDOT4と使い分けています、
お値打ちですのでキャリパーOHのエアー出し初めに
使用しています。軽クラスにはお安い方が良いです。

2023-03-30
用途:
車やバイクのブレーキのメンテナンス
対象商品:
32722514

リーズナブルですが問題なく使用できます。1リットル缶で車2台分交換できます。

2023-03-19
用途:
自動車オートバイの整備時
対象商品:
32722514

コストパフォーマンス抜群だと思います。しっかり働いてくれれば問題無いので今後ともお安く提供してください。

2023-01-22
用途:
車検時のエア抜き作業で
対象商品:
32722514

2年に1度の交換サイクルで十分に使用できます。とにかくコスパが最高です。

2023-10-26
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
32722514

この価格で提供頂けるので助かります。
商品自体、全く問題ありません。

有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様2023-04-14
用途:
車検時のメンテナンス
対象商品:
32722514

当社で数年使っております。品質等信頼できる商品です。

株式会社山口 様2023-10-13
用途:
二輪車メンテナンス
対象商品:
32722514

以前から使用しています。
間違いない商品です。
次回も使いたいです。

2022-11-01
用途:
車のメンテ
対象商品:
32722514

安いし沢山入ってるので、ブレーキフルードの入れ替えが余裕を持ってできます。交換後のブレーキの効きもよいので、品質も良いと思います。
次回もリピートします。

2人が参考にしています
2023-03-11
用途:
自動車整備
対象商品:
11065607

リピートしてます。
街乗り車なのでDOT3で全く問題ないです。
価格も最安値かと思います。

2022-12-13
用途:
車の車検前のメンテナンス時
対象商品:
32722514

2年毎に交換しており、安くて問題なくブレーキは、効きます。
毎回お世話なっており助かります。

渡辺漁業 様2022-12-10
用途:
軽自動車のブレーキフルード

交換して1年ほど経過するが変色もなく普通に使えている。純正の高価なフルードより、ずっと良い。