R-12用コンプレッサーオイルのレビュー

平均満足度 4.87 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
R-12用コンプレッサーオイル デンゲン
デンゲン
1,098 / 税込 1,208
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。 【用途】R12クーラー専用
38件中 21~38件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-14
用途:
古い自家用車のエアコン修理時
対象商品:
34914433

R12ガス使用の車両修理には欠かせないです。モノタロウで販売されていて助かりました。

2018-07-20
用途:
エアコンのメンテナンス時
対象商品:
34914433

エアコンの配管の接合にゴムのOリングが使われているのでR12の使用できるオイルを探していました。コンプレッサーにも使用できるので満足しています。

2018-08-28
用途:
自動車整備
対象商品:
34914433

価格が魅力的で購入しました。実際に使用して扱いやすい良い商品です。

2017-08-06
用途:
アクティ 冷媒R12 コンプレッサー交換
対象商品:
34914433

コンプレッサー交換に伴い購入しました。古い車はこのタイプのオイルなので、モロタロウにあって良かったです。量的にも多くフラッシングも十分できました。

2022-04-27
用途:
R12用コンプレッサーオイル
対象商品:
34914433

旧車の為コンプレッサーからオイル漏れコンプレッサーを外しオイルを入れ、コンプレッサーの高圧側のプラスチックガスケットを交換、エキスパンションとリキッドタンクも交換高圧ホースは中側を掃除し、エンジンを回しR12を入れ終了、コンプレッサーオイルを交換した為よく冷房が効きます。

2017-02-11
用途:
ガス交換
対象商品:
34914433

旧ガス交換には重要なオイルですよ、一般に個人には売って貰えないから良いね

2016-07-21
用途:
自家用車のエアコン修理
対象商品:
34914433

旧車の冷房性能重視でR12のまま修理、値段も手頃で必要十分です。

2015-10-14
用途:
エアコンガス交換
対象商品:
34914433

純正品より安価ですが全く問題なく使用可能です。
長期的にテストしていますが現在不具合は出ていません。
継続購入希望の素敵な商品でした。

2015-10-08
用途:
エアコン
対象商品:
34914442

安心

2014-10-29
用途:
整備
対象商品:
34914433

R12の旧車に使用しました。不具合ないです。お値打ちだと思います。

2014-05-21
用途:
コンプレッサー交換
対象商品:
34914433

今回コンプレッサー交換に伴い購入しました。よくある冷媒同封のミニボンベタイプのものより低価格で量も多く、50mlくらい使うのであれば買い得です。マニホールドゲージのホースに流し込んでからガス充填して使いました。

3人が参考にしています
2014-05-21
用途:
コンプレッサー交換
対象商品:
34914433

今回コンプレッサー交換に伴い購入しました。よくある冷媒同封のミニボンベタイプのものより低価格で量も多く、50mlくらい使うのであれば買い得です。マニホールドゲージのホースに流し込んでからガス充填して使いました。

1人が参考にしています
2013-09-16
用途:
ガスの入れ替え
対象商品:
34914433

入れ替え前と同様に快調に動作しております。すぐにお送りくださり、ありがとうございました。たいへん親切なご対応に感謝しております。次の機会も、よろしくお願いいたします。

2013-12-07
用途:
自動車整備
対象商品:
34914433

しっかりした容器に入っていて何ら問題ない。

2012-09-25
用途:
カーエアコン修理
対象商品:
34914433

旧ガス(R-12)コンプレッサー取替え時に使用しました。ガスボンベタイプの補充のみでオイル量が不足の場合有効です。コンプレッサー交換時は必ずオイル補充することをお勧めします。(以前の取替えでオイル補充不足でコンプレッサーを焼きつかせてしまいました。)価格も手ごろです。

1人が参考にしています
タカヨシオートサービス 様2012-08-30
用途:
車両整備
対象商品:
34914433

以前までは、ガス入りオイル缶を使用していましたがR12用はもう販売されていないためこの商品になりました。
商品自体は問題は全くないのですが、交換量が50cc未満のためR12を使用する車両を多く整備する方にはお勧めです。
ボトル自体に目盛があるため非常に使いやすく密閉度も高いので保管も問題ないと思います。
保管してもいいと思う方にはお勧めです。

6人が参考にしています
2012-11-09
用途:
オイル補充
対象商品:
34914433

なかなか良い。継続利用します。

2010-09-26
用途:
趣味のクルマいじり
対象商品:
34914433

古いクルマのエアコン修理で使用しました。普通のホームセンターなどでは手に入らないので、助かりました。ちなみにエアコンコンプレッサーのラベルに記載されているオイルと同規格で他のオイルよりも安価なのが助かりました。

1人が参考にしています