二輪車用バックミラーのレビュー
2025-07-22
- 用途:
- スーパーカブC50 のミラー
割ってしまったのでリプレース.純正のOEM企業ですよね?NTBって.ばっちりです.
2025-06-23
- 用途:
- バイク用のバックミラー
取付工事も簡単!バックが見える位置に取付つけられ、バックもよく見ることができます。
2023-06-01
- 用途:
- パッソル レストア
- 対象商品:
- 35154043
メッキステー、白丸ミラーを探していたところこの商品を見つけました。
パッソルには絶対白丸なので完璧です。
走行中も振動によるぶれなくしっかりしています。
1人が参考にしています
2022-07-13
- 用途:
- ミラー破損時の交換
- 対象商品:
- 35154052
振動でぶれることがありませんでした。
鏡面もちゃんとしていて歪むこともありません。
黒色のメッキや艶消し塗装があれば良いんですが。
cozycycle 様2021-12-11
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 35153982
カブのカスタムに使用しました。
メッキボディが欲しかったので選択しました。
純正より安く買え、ガラスの平面度も高かったので満足です。
2021-09-07
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 35153955
バイクの純正は10mmだが、ステー部が細いミラーにしたくて購入。10mm→8mmの変換アダプターも別途購入。本当はミラー裏部分もシルバーにしたかったが価格でこれをチョイス。
2020-04-07
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 35154052
スタイリッシュです!カフェレーサーバイクにはお似合いの様なきがします!今のご時世外出自粛モードですので出かけられませんので振動に対するミラーのブレがコメント出来ず申し訳ございませんがよほどの振動があるバイクではない限りミラーのブレは無さそうです。
2020-01-27
- 用途:
- スーパーカブ90DXに装着
- 対象商品:
- 35153964
純正は丸ミラーですが、マルトのナックルガードをつけたことにより 高さが変わり見にくく感じていました。こちらの楕円ミラーに交換して、後方の情報量が改善しました。実用主義の方にオススメ!
2019-06-22
- 用途:
- スクーターの純正品交換に...
- 対象商品:
- 35154104
純正ミラーの錆びが全く取れないので、
交換用に購入しました。
ヤマハの原付スクーターは右側が逆ネジなので、
そこを気をつければ、14ミリのスパナが有れば、
簡単に取り付け出来ました!
強いて言えば、ミラーの腕の長さが純正品よりも3cm くらい短かったのですが、
慣れれば問題無いと思います。