ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEWのレビュー

平均満足度 4.68 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターシステムスーパーロングライフクーラント NEW 呉工業(クレ)
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。 【用途】エンジン冷却用、ロングライフクーラント。
79件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ADS 様2022-07-08
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
35264205

車検時にクーラントの量が少し減っていたので補充用に購入。店でやってもらうと¥3000-かかるというので、あほらしいので自分でやりました。エンジンが冷えているときに、キャップを開けて必要な量を補充するだけなので簡単です。

2022-12-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35264205

車のメンテナンスのため定期的に取り換えするつもりです。

2022-02-24
用途:
ラジエター交換時
対象商品:
35264205

原液で使用するので作業がしやすい。
四年間交換不要なので経済的に安価である

2022-04-11
用途:
定期交換部品
対象商品:
35264205

トヨタ純正スーパーロングクーラントより安価で薄める手間もなく、そのまま使えて便利

有限会社 イーフラップ 様2022-01-04
用途:
エンジンの冷却剤
対象商品:
35264205

フィアット500はこのタイプのクーラントが必要な為
助かりました、ホームセンター探すより勝負が早い。

2022-05-13
用途:
自動車整備
対象商品:
35264205

原液使用で自動車には2個必要となるため通販でガレージまで配達してもらえると楽です

タケリー 様2021-08-09
用途:
クーラントの定期交換
対象商品:
35264214

ブルーが選択できるのが良い。
お値段もリーズナブルで良いと思います。
クーラントの色が、赤や緑が多い中、あえてブルーが選択出来るので、変えた感が出て良いです。

長濱 様2021-07-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35264205

コスパと色で決めました。いつでも安心の品質、安心の価格、それが何よりです。

2021-10-17
用途:
車検整備
対象商品:
35264214

LLCの性能は文句無しに良いです。ただ中身が漏れて届くので皆さんからモノタロウさんに苦情が来そうで心配です。蓋はガチガチに閉まっているので容器の密閉性が問題かも知れないです。ひとつづつナイロン袋で個包装してくれてますがダメです漏れ出してます。思うのは横にせずに立てて梱包し出荷すれば漏れは少ないかもです。苦情が心配なのでレビューで報告しておきますが、モノタロウさんが自由に削除して下さって結構です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
ご指摘いただきました内容は、お客様からの貴重なご意見として、担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
どうぞよろしくお願いいたします。

2021-01-05
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
35264214

交換時期が来たため信頼の呉工業製のクーラントを注文。古い車体なので、錆対策も兼ねて長寿命タイプを2年ごとに交換するようにしています。価格が手ごろで、特に意味はありませんが、青色がラインナップされているため、気に入っています。

2021-05-24
用途:
軽トラックのクーラント交換
対象商品:
35264205

ダイハツの軽トラックの車検前のDIY整備の際に、スーパーロングライフクーラントを試してみました。
もともと入っていたLCCの色ですが、トヨタ系列だから赤系のクーラントかと思ったら、緑系が入っていました。
残留した緑と、このピンクが混ざることになってしまいました。
(廃液を地面に流したくないので、水道水でエンジン内の古いクーラントをすべて押し出す作業はしていません)

2020-10-05
用途:
ラジエター冷却水交換
対象商品:
35264205

2つ購入しました。軽自動車で容量が3Lなので1Lの水で薄めて使おうと思いました。3L抜けきれず濃度計算を間違えたので1つでは足りず、2つめを濃度調整用に使いました。ちょうどよかったです。

2020-11-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35264214

このタイプはなかなか店頭に並んでおらず助かりました。
配送業者が選べたらなお良いです。

2022-02-08
用途:
ラジエーターメンテナンスに!

定期交換の為購入、価格がお手頃で使いやすいと思います。
次回の時も利用したいと思います。

2020-01-06
用途:
自家用車用
対象商品:
35264205

自家用車の交換用で購入しました。濃縮タイプの純正より安く購入でき、手間もかからず良いです。

2020-03-08
用途:
オートバイのラジエタ液用
対象商品:
35264214

そのまま使えるのが便利。長年使っていますが、何年も経ったものを抜いても、何のトラブルもなく、品質はとてもいいものだと思います。確かに価格はほかのものより多少高いかなとも思いますが、品質を考えると、納得できる範囲だと思います。低品質のラジエター液は、かならずアルミを侵して、ウオーターポンプなどの薄いところに穴を開けます。大事なエンジンには、いいラジエター液は必須でしょう。

2019-03-02
用途:
自家用車に
対象商品:
35264205

今までは補充用に 水道水 入れてたのですけど 補充にこれ入れました

2020-10-12
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
35264214

この希釈不要タイプなら水道水を使わないので冷却システムには好いのではないかと思い使っています。ロングタイプですし。

2023-03-11
用途:
ラジエーター交換
対象商品:
35264214

「そのまま使用できる!」と目立つ感じでパッケージに記載があるので、当然希釈もできるのかと思ったら、使用方法には希釈せずに使用するよう説明がある。
だったら「そのまま使用する!」の方が誤解を招かないのでは?
結局、手持ちの液剤では足らないので水道水を継ぎ足すことになり、後日、気持ちが悪いので全量交換。
不必要な出費を招くことに。

1人が参考にしています
2018-07-02
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
35264205

トヨタ車なので、赤を選択。信頼できるメーカーなので、良いと思います。

1人が参考にしています