フラッシングゾイルのレビュー

平均満足度 4.41 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラッシングゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
2,398 / 税込 2,638
使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10~15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。 【用途】フラッシング専用オイル
86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-02
用途:
旧車に
対象商品:
41536864

フラッシングについては、使用するのを躊躇っている方ですが、ゾイルは永年販売している商品なので購入使用に至りました。
EF-DETの25,0000でタービン交換歴なしの車両に使用しました。
…施工まで程ないですが、ブローバイは減りました。
タービン音も滑らかな感じは体感出来ました。

2025-03-08
用途:
スカイウェイブCJ46のオイル交換

エンジンのかかりがメチャメチャ良くなりました!
時々謎のエンストをしたり、セルのかかりがイマイチだったり…3000キロごとにオイル交換をしているものの、こうした症状に悩んでいました。調べてみると走行距離が多くなるとエンジン内部にカーボンが蓄積していき、それらが不調の原因であることが分かり、また通常のオイル交換ではカーボンは除去できないとのこと。そこで口コミの良いスーパーゾイルのフラッシングオイルを今回試してみました。まず古いオイルを抜き、その後スーパーゾイルを入れ15分ほど低速にて走行してから抜き、新品のオイルに交換するだけ!ひと手間作業が増えるだけですが全然調子が違います。スーパーゾイルを抜いた際、汚れ具合にメッチャビックリしました。調子の悪いバイクは絶対やった方がいいです!

1人が参考にしています
2025-03-01
用途:
バイクオイル
対象商品:
41536864

c90ha0218,000キロ 前回オイル交換から1,000キロにて使用 フラッシンオイル500cc 15分アイドリングでやや黒くなっていました。
ギアの入りがやや良くなったかなって感じです
使用

2024-05-27
用途:
バイク(旧車)のフラッシング
対象商品:
41536864

説明書の通りフラッシング剤を入れてエンジンを始動、低速で走行後に抜きエレメントを交換後通常オイルを入れました。若干の残りがあっても大丈夫と言うことで使いやすいと思います。いつもは、オイル交換をしても直ぐに黒くなっていいたオイルが今のところ綺麗な状態が続いています。難点は価格だけです。

1人が参考にしています
2023-08-20
用途:
エンジン内の洗浄
対象商品:
41536864

ゾイル信者なのでスーパーゾイル共々毎回のように使用しております。エンジン内に残存しても大丈夫なので安心です。

2人が参考にしています
2023-03-15
用途:
オイル銘柄変更時添加剤使用時
対象商品:
35578496

今まではオイル交換のみ同一銘柄であったが、毎回他メーカー入れたり添加剤追加したりするとシビアコンディションの事もあるか、何故かふけが重くなったので掃除程度に。残留しても問題ないのでチョイス。試しにやってみたが、通常の安いオイルでフラッシングするよりこれを使う方がふけがよくなった。

3人が参考にしています
2022-12-24
用途:
バイクのエンジンフラッシング

とても効果があり、満足 透明なオイルが真っ黒に変わり ヘッドカバー開けたら とても綺麗でした 値段も手頃で とてもオススメです

2022-12-14
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
41536864

除雪機をフラッシングしてみました。まだ7年目なので、それほど汚れが落ちたわけではありませんが、なんとなくエンジンがなめらかに回るような気がします。

1人が参考にしています
2022-05-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41536864

大変使いやすくてコスパも充分
使用後は快適になり絶好調です

2021-07-09
用途:
次回オイル交換時期
対象商品:
41536864

今回二度目の購入になります。前回オイル交換時に使用しましたが、明らかにエンジン音が静かになりました。それと共にスムーズに回っています。40年以上前のバイクで、50000kmオーバーでオイルも指定より大きい15w50を使用していますが現在も快調に始動しています。良い製品だと思いますが、出来たら4L入が\4000前後で買える商品を望みます。

2人が参考にしています
2021-05-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
41536864

割引のキャンペーンでだったので 送料無料になるように 他に欲しいものと買い合わせ 安く購入出来ました。 品物に限っては ゾイルなので 間違いありません

2022-08-05
用途:
バイクメンテ
対象商品:
41536864

効果のほどは継続的に使用してみないと分からないが、本品が透明色ということもあり、フラッシング後には割と汚れたフラッシング液が出てきた。

2021-11-23
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
41536864

バイクの距離が、10000kmに達成したら、オイル交換前に必ずやりますが、エンジンがよみがえったような感じが、します

2021-11-22
用途:
フラッシングオイル
対象商品:
41536864

今まで普通のフラッシングオイルを
使ってましたが、流石ゾイルエンジン絶好調です。

2020-11-27
用途:
オイルの定期交換に
対象商品:
41536864

無理矢理洗い落とし、エンジンを傷める灯油系のフラッシングオイルと違い、全量交換の後走りながらもフラッシング出来る変わり種。
あまりオイル交換をしない人には特にお勧めかと。

有限会社平野塗装 様2020-10-19
用途:
古い車に使用
対象商品:
41536864

燃費が少し上がりエンジンのふけ上りが良くなりエンジン音も静かになり満足しています

1人が参考にしています
2020-06-03
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
41536864

スーパーゾイルエコを使い次回オイル交換はフラッシングをしたく購入しました。
フラッシングゾイルは走行ができますので住宅街の人はひとっ走りできるのがいいですねエンジンの隅々までフラッシングされているような感じで気分が良いです
フラッシングゾイルを排出したらギラギラ輝いていました。オイルを抜いてある程度ギラギラを排出しているはずなのに…すごいですね。
フラッシングを使ったあとの新油にも100ccほどスーパーゾイルエコを入れました
定期的に使っていきたいです

4人が参考にしています
2020-07-03
用途:
バイクのエンジンフラッシング(2L缶を購入)
対象商品:
41536864

今までと異なり1L缶の販売が無くなったことと、事実上の市場購入価格の上昇(旧1L缶×2より高い)がとても残念だが、その洗浄力とエンジンにやさしい成分特製は素晴らしい。他社製フラッシングオイルと異なり、過度にエンジンを回さなければこのオイルだけで走行もできるのでエンジン内もよりきれいになる。以前自動車用エコオイルを入れた中古バイクをつかまされ、バイク用オイルに交換するも湿式クラッチが滑りまくって困ったが、このフラッシングオイルを入れて300km程度走行したあたりから滑りが無くなった。一時はクラッチ摩擦板の全交換も考えていただけに助かりました。

2人が参考にしています
2020-05-27
用途:
オイル交換時
対象商品:
41536864

元々透明だった本剤が15分程度負荷をかけず走行後に茶色く汚れているのを見ると、汚れが落ちていると実感できます。

3人が参考にしています
cozycycle 様2020-05-13
用途:
バイク整備

最近、良く整備はされていても、30年落ち?のホンダスパーダ250に使用~
いや~ 今までで一番効果が有りました。
これ等に使われている、ホンダのヘンな仕組みのカムチェーンテンショナーは音が出易いですが、
交換後、ある程度走ったら確実に音が静かになり、明らかにエンジンの調子が良いです。
フラッシングとしては高めですが、お薦め出来ます。
やや満足の評価は、値上げ幅が大きかったからです~

1人が参考にしています