高耐熱シリコンガスケットのレビュー

平均満足度 4.33 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX
PERMATEX
2,498 / 税込 2,748
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
60件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
吉村昭春板金店 様2017-03-21
用途:
高温の部分に使用
対象商品:
36660355

かなりと高温な所でも使用出来ますので助かりました。

2017-03-11
用途:
トラクターのチェーン&スプロケット室からのオイル漏れが有り、シール代りに使用。
対象商品:
36660355

古いトラクターの為メーカーにも部品が無くなっており、代替えとして本品使ってみました。
楕円形の本体&カバー双方の周囲(約約3cm幅×100cm長さ)に、へらで0.3~0.5mmの厚さで塗り一晩乾燥させてから、カバーを締めつけて1.5Lのオイルを入れましたが漏れはありません、完璧でした。

1人が参考にしています
2017-02-16
用途:
スズキの2stバイクに使用
対象商品:
36660355

チャンバーのガスケットに使用しているが、2st特有のオイルのダレが完全に防げるので常用している。

2017-02-10
用途:
ミニバイクエンジンO/H
対象商品:
36660355

耐熱性が有り、丁度良いゴム厚で大変満足しています。

K‘s商会 様2017-07-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
36660355

バイクのエンジン組み立てに使用しています。品質には問題ありません

2017-05-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
36660355

商品届くまでの時間が早いので助かります。また注文したいと思います。

2016-06-26
用途:
船外機のメンテナンス時に使用
対象商品:
36660355

船外機のサーモスタット交換時にガスケット代わりに使用しました。シール性が良く満足しています。

1人が参考にしています
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。
対象商品:
36660355

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

三協整備 様2016-12-24
用途:
タ-ボチャ-ジャとエキパイ間のガス漏れ修正
対象商品:
36660355

とりあえずガス漏れは止まったけど 耐久性はどうなのか・・・?

1人が参考にしています
2016-07-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
36660355

レース車両の必需品絶対持っておいたほうが良いですよ

2016-02-12
用途:
カワサキZ900に使っています。
対象商品:
36660355

エンジンをフルチューンしたので、このシリコンガスケットを使ってくみ上げました。きっと良い結果が出るでしょう!

1人が参考にしています
2016-08-21
用途:
自家用車のメンテ
対象商品:
36660355

オイルパン等のパッキンとして使用しています
初めての使用ですが、次も購入決定です

1人が参考にしています
2016-03-13
用途:
農機具の修理
対象商品:
36660355

液状ガスケットの粘度も申し分ありませんでした。塗布面へスムーズにのばしていきました。現在オイル漏れは、確認されません。

2018-12-22
用途:
2stベスパのマフラー接合部分に使用します。
対象商品:
79429972

2stベスパのマフラー接合部分は組付け精度が悪いのでこれを使わないと排気漏れを起こします。
使用後保存するときは口から少し出た状態でキャップをすれば気密性が増して固まり辛くなります。

1人が参考にしています
2016-02-10
用途:
カワサキZ900に使っています。
対象商品:
36660355

エンジンをフルチューンしたので、このシリコンガスケットを使ってくみ上げました。きっと良い結果が出るでしょう!

2018-06-21
用途:
エキマニの排気漏れ修理。
対象商品:
79429972

施工はやわらか過ぎず使いやすいが、完全硬化に24時間が長い。耐熱性がエキマニには、不足しているかもしれませんね。

1人が参考にしています
2016-04-15
用途:
バイクのマフラ-結合部の排気ガス漏れ防止
対象商品:
36660355

流石にメ-カ-品なので問題は有りませんが、ガスケット色がシルバ-が有ると目立たないですね(茶色だとはみ出た分目立ちます)

1人が参考にしています
2017-11-22
用途:
エキマニフランジのシール
対象商品:
36660355

車のエキマニフランジからの排気漏れが、ガスケットを交換してもなかなか治らず、こちらを使用して一発でなおりました。1万キロは走行しましたが、今のところ再発など問題なし。容器のチューブはしぼりだしにくく、しぼりそこねると容器が破れて中身が漏れて出てきます。

1人が参考にしています
2017-12-25
用途:
オイル漏れ
対象商品:
36660355

他の液ガスでは止まらなかったヘッドカバーパッキンのオイル漏れが止まりました。密着力は強いようです。

2015-07-02
用途:
バイクの部品交換、取り付け
対象商品:
36660355

以前から使用してましたが最近モノタロウで購入いたしました。
このシリコンガスケットは高温に強くエンジン回り使用しています。
今だトラブルはありません。

1人が参考にしています