コネクターのレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コネクター KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)
229 / 税込 252
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製 【用途】水、ガソリン、オイル
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-28
用途:
燃料ホースに
対象商品:
36711586

商品は良いのですが
サイズに7mmが有ればなお良いです。
8mmを購入して7mmのホースを無理やりさしました。
6mmも購入したのですがちょっと細いですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2022-05-22
用途:
バイクバキューム配管の修理に使います
対象商品:
36711586

大結生でどこでも使えるので便利です、ただしもう少し値段が安くてもいいのじゃないかと思います。
使用感は全然いいです全く問題なく使えます。

エクステリアデザイン bobbish 様2020-04-18
用途:
2輪旧車のキャブレター用に
対象商品:
36711586

ガソリンタンクからキャブレターの燃料を供給するホースに接続。
問題なし。信頼のキジマブランド。

2020-12-08
用途:
エンジンメンテナンス作業
対象商品:
36711604

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

2020-07-10
用途:
キャブメンテナンス
対象商品:
36711595

ガソリンにも対応しているので、問題なく使用できています。

2019-07-01
用途:
試験用治具の配管部品
対象商品:
36711586

目的通りの働きをしてくれました。
素材も耐薬品性があり必要十分です。

2017-08-01
用途:
2シリンダーエンジンの燃料分岐に使用
対象商品:
36711586

届いた現物を見て不安に感じ三菱車用の別商品をもとめましたが、同じようなものでした。色が頼りなさを感じさせました。

有限会社カーム 様2015-06-15
用途:
オートバイのオイルラインの接続に使用
対象商品:
36711631

安価であり、圧力のかからないオイルラインの接続に使用しましたが軽量で大変便利でした。

2016-09-17
用途:
バイクの燃料ホースの継ぎ手に使用
対象商品:
36711631

もう少し厚みがほしかった。薄いので耐久性に不安。売値の半額くらいが妥当では。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-11-23
用途:
バイクのオイルラインの新設用に購入。
対象商品:
36711647

サイズが少しわかりにくかったけど、商品は問題ありませんでした。

2015-10-20
用途:
1燃料ホースの接続
対象商品:
36711586

強度や仕上げも問題なく使用できました。

古物商「オートバイ商」 様2013-12-04
用途:
ブーストのつなぎ
対象商品:
36711586

とても品質が良い