燃焼促進剤(ガソリンエンジン用/ガソリン)のレビュー

平均満足度4.22(9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
燃焼促進剤(ガソリンエンジン用/ガソリン) 大智

燃焼効率を向上させるので、排出ガス量が減少し、燃料消費も抑制します。
燃焼促進によってカーボンなどの堆積を抑え、エンジン内をクリーンにします。
石油系燃料100%であり、界面活性剤などの化学薬品は使用せず、燃料のガソリン(軽油)に投入しても、成分には何の変化も生じないので安心です。
【用途】ガソリンエンジン用

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 37559977
2015-07-10
用途: 家の車に入れている。

エンジンのトルクが明らかに増したのを実感します。軽自動車でエアコンON、高速道路の長い上り坂ではアクセル強く踏み込まないと上っていかなかったのが軽く踏み込むだけで楽々上っていきます。信号機、青に変わってスタートする時もトルクがあるのでアクセルを軽く踏み込むだけで加速してゆきます。アクセルを強く踏み込む必要がなくなったので燃費5~10%よくなりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 37559977
2014-10-26
用途: 通勤快速

はじめはよく分からなかったのですが、
使ったり使わなかったりしたら意外と効果のほうが分かりました。
ただ、規定量入れるより少し多めに入れたほうが
燃費の方は良くなったみたいです。

2014-09-23
用途: アメ車に注入

レビューがイマイチかなと思いながら購入。入れているガソリンの質が悪いのか?わかりませんが、燃費が約1キロ良くなりました。排気量が大きいからか、トルク感も向上が感じられます。エンジンの回転もスムーズさが実感できます。購入して良かったです。金沢大学との産学協力製品なのも、安心感があります。

対象商品 : 37559977
2014-12-10
用途: 軽自動車での配達

1年間使用しました。感想としては添加量について季節に合わせて若干変えるとより効果があります。これは個人的な推測ですが添加することで燃焼温度が変わるようです。よって冬は少なめ、夏は多めに添加すると結果がよかったです。

対象商品 : 36720817
2013-11-19
用途: 仕事用軽自動車バン

確かに燃焼がよくなるようです。キャブ車ですが明らかに排ガスの臭いが少なくなりました。エンジンが軽く回ります。トルクも微増でしょうか。ただアクセルをカパカパ踏むと中々その違いわからないかもしれません。当方、点火時期を進角させてハイオク仕様にしてます。コスト的にレギュラーを入れられることだけで満足なのですが、ハイオク以上の走りになるので、これからも使わせて頂きます。ハイオク仕様の方にはオススメします。

2人が参考にしています
対象商品 : 37559977
2011-08-20
用途: 通勤車に注入
運輸・通信業

エンジン騒音の減少、気持ちトルクUP(エアコン使用時のパワーダウンの減少) ハイオクを入れた時の感じと似ている。ハイオク注入よりコストが安い。

1人が参考にしています
対象商品 : 37559977
2013-11-13
用途: 燃料への添加
その他業種

正直、効果がわかりません。十数年つけている車計簿の燃費にもプラスの影響は出てきません。
同じ燃料添加剤のNAPROの方が体感上も数値上も確実に良くなります。ちょっと残念です。

対象商品 : 37559977
2012-07-17
用途: 通勤用自家用車に使用してます。
その他業種

投入3本目です。燃費も良くならないし悪くもならない。よくわからないのが正直なところです。

1人が参考にしています
対象商品 : 37559977
2012-03-21
用途: ガソリンに添加

アドレスV125に使用。以前はエネオスのエコフォースGを使っていましたが、高価なのでTK-M1を使ってみました。駆動系も含め完調な状態でないと意味ないですし、それゆえ劇的な変化はあり得ませんが、全域で調子いいです。1本でガソリン1000L分なのでアドレスだけでは、使い切るのに何年もかかりそうです。