プレミアムRXプラグのレビュー
- 用途:
- 10万キロオーバーの軽トラに
- 対象商品:
- 18943636
少し馬力が上がった!?戻った!?様な感じです
例えれば
交換前がA/C ONでコンプレッサーを回す負荷を感じて
走行してる時のパワー感だとしたら
交換後はA/C OFFの無負荷状態で走行してる時くらいの
わずかなパワー感の違いくらいですが…
- 用途:
- 車のメンテナンス
最近燃費が悪化してきたのでスパークプラグを交換しました。50,000Kmほど走りました。前回と同じプラグです。走りがすごく軽くなりました。ネットでは偽物が多く出回っているみたいなので正規代理店のモノタロウさんで購入しました。
- 用途:
- マイカー
今までのイリジウムixシリーズより凄く良いです。アイドリング安定、加速アップ、燃費もアップ!エアコンつけてるときのパワーダウンも減り上り坂も楽に登るようになりました お勧めです
- 用途:
- 自分の予防整備
- 対象商品:
- 40309385
80000キロ超えていたのでコイルと同時に購入しました。 スペーシアmk42s NA。
偽物だらけでモノタロウは安心を信じて割高でもモノタロウ購入。
交換後は、出足スムーズ エンジン音がマイルドになった。 モノタロウ購入を強く勧めます。
- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
- 18943636
燃費やドライブフィーリングが向上するという、某サイトで購入したプラグに交換後まもなくして、酷い加速不良や燃費悪化に見舞われ原因究明していくなかでYouTubeを見てプラグが偽物ではと思い、正規代理店のこちらで購入させていただきました。早速交換したところ先程までの症状が嘘のようにおさまりました。偽物があることも知らず安物買いの銭失いでした。今後はモノタロウさんで買わせていただきます。ありがとうございました。
- 用途:
- 自家用車のプラグ交換
- 対象商品:
- 40309394
白金が電極の先についているので、良い火花が飛ぶようで、レスポンスが良くなりました。
- 用途:
- エンジンメンテナンス
- 対象商品:
- 38278484
エンジンの振動が減って静かになりました。パワーも増えた気がします。交換して1000キロは走ってますが問題ないので偽物ではないと思います。
- 用途:
- MH23SワゴンRの113000kmのプラグ交換
アイドリングは安定するし、交換前のプラグの電極摩耗はイリジウムプラグでしたが3本中2本は丸くなっており、レスポンスがかなり良くなったので、満足しています。
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 38278484
近年偽造品が流通しているそうなのである程度信頼におけるであろうモノタロウで購入しました。もともとつけていたやつが同製品で2000円以上安かったやつなので見比べると元のやつと印字のフォントが違っていたのでもしかしたら別の店のやつは偽造品だったかもしれません。
- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
- 40309403
NCロードスターのプラグ交換しました
エンジンの振動が減り
エンジン音も静かになった様な感じ
加速もスムーズになった様に感じました
燃費上がりました
- 用途:
- 標準プラグから交換
JB64走行約2万キロ満6歳のジムニーです。
標準もまだ使える感じでしたが、ためしに、これに交換してみました。すると驚いたことにエンジン回転の上がり方が非常に早くなり加速も良くなりました。それにアイドリング時のエンジン音静かになりました。耐久性は未知ですが、これは素晴らしいプラグです。お勧めしたいです。モノタロウの商品は信頼できますね。
- 用途:
- 軽自動車のメンテナンス
加速感と燃費が向上したように感じられ満足しています。
耐久性に期待します。
- 用途:
- 自家用車の交換
他の通販では目を疑う価格の物もありますが、真意不明ですが偽物も多く出回っているようですので、こちで購入しました。
前回も買いましたが、軽で7,5万km3年使いましたが問題ありませんでした。
- 用途:
- アルトHA36Vのプラグ交換。
走行距離が6万キロを超えたのでプラグを交換。プレミアムRXを購入しました。
交換後は走り出し時のギクシャク感が改善されました他、エンジン回転も滑らかになった感じがします。使用した満足感は高いです。
- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
- 40309385
前回交換から走行距離が伸びたので交換
偽物がかなり横行しているようで信頼できるであろうモノタロウで購入しました
- 用途:
- 自家用車整備
早い発送と丁寧な梱包ありがとうございました。
問題なく使用できました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。