massimo スクーター用パフォーマンスドライブキットのレビュー

平均満足度 4.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)
Grondement(グロンドマン)
6,398 / 税込 7,038
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-23
用途:
ジャイロキャノピー 2スト後期 180番
対象商品:
38359133

交換用に購入して、ジャイロキャノピーに取り付けました。 とりあえず1000キロ走りましたが、順調に走行しております。

2人が参考にしています
2021-08-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
19829416

低価格で、取り付けも簡単、セッティングを考える必要がない。

2020-04-16
用途:
古いバイクのメンテナンス
対象商品:
38359115

最高速の頭打ちが無くなり、吹き上がりがスムーズに。

2020-04-10
用途:
消耗品部品のメンテナンス
対象商品:
38359151

2万キロ走行したジョグ・ポシェ(ただし、1万キロ毎の走行後にベルトは交換しています。)メンテナンスに購入しました。
作業終了後の試走した感想ですが、走り出し直後のアクセルの反応は鈍かったですが、中速域からの低速のトルクの盛り上がりはすぐにわかりました。
最高速に関しては快適通勤使用のポシェですので、30km以上は出していないので分かりません!(笑)が、おそらく7~10km位はUPしてると思います。
取り付けに関する丁寧な説明書も同封されていました。購入金額を考えればとても満足商品だと思いました。

1人が参考にしています
2016-05-31
用途:
スクーター駆動系リフレッシュ
対象商品:
38359176

ヤマハ ビーノ 5AU
純正より少し大きいプーリー直径と1g位重いウェイトローラーの効果で最高速が5~10km/h上がりました。反面、当然ながら加速は鈍くなりますが、多少のレベルです。加速方向に振りたい人は、ウェイトローラーを軽くする必要があるでしょう。また、ウェイトローラーの樹脂部の成型状態に気になる部分があり(多少ランナーの切り離し方が雑)で整形してから組みました。全体的に良い出来でコスパは良いと思います。お勧めします。

1人が参考にしています
2015-11-17
用途:
2STスクーターのレストア
対象商品:
38359133

思っていたより内部もバリが少なくベルトのしなやかさも良かった、
ただし純正ベルトとの規約なんだろうがリブの山数が少ない。

1人が参考にしています
2015-12-12
用途:
駆動系のリフレッシュ
対象商品:
38359124

ライブDio ZX(AF-35)の駆動系のリフレッシュのために購入しました。
取り付けは、道具さえ揃っていれば、さほど難しくはありませんでした。
ただ残念なのはプーリー裏のランププレートの穴の軽が多少小さく、取り付けることができず、
もともと付いていた物(ノーマル品)で代用してなんとかしました。
ライブDio ZX(AF-35)に使用する際は、十分注意して購入してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2013-05-17
用途:
スクーター の最高速アップ
対象商品:
38359124

確かに 最高速は 10㌔近く 速くなりましたが ボアアップキットとセットで付けた方が 良いと思います。
平らな道は良いですが 少しでも登り勾配だと 車速が伸びません。

3人が参考にしています