シグマ パワーステアリングフルードのレビュー

平均満足度 4.54 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)
SIGMA(シグマ)
1,298 / 税込 1,428
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
178件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-27
用途:
軽貨物車のオイル交換へ使用
対象商品:
38607396

介護車両のパワステフルード交換用として購入、希釈式で実施すれば、サンデーメカニックでも簡単に交換し、効果が体感できました!ハンドル軽くなったよ!

2020-04-27
用途:
パワーステアリングフルード交換
対象商品:
38607396

自宅でのパワーステアリングフルード交換に使用しました。近所のホームセンターでは一本350mlのが800円でしたので、こちらのシグマのがコストパフォーマンスは高いです。

2020-09-07
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
38607396

一手間が面倒ではない方でしたらDIYにオススメな一品です。

2020-05-01
用途:
82ekワゴンのパワステフルードの交換に
対象商品:
38607396

使いました。スポイトで抜き取り、新しいフルードを入れハンドルを数回切る作業を繰り返しました。古いフルードは新車以来替えたことが無かったんでしょう。10万km酷使されたオイルは真っ黒ドロドロ。以後ハンドルが軽くなりました。

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
38607396

有名ブランドの人気商品ですので何の問題もないかと思われます。
オイル交換程度の作業は、自分で行いたいと思い挑戦してみました。

2020-02-04
用途:
マイカーのパワステオイル交換
対象商品:
38607396

近くのホームセンター数件より安かったので、他の部品と合わせて購入しました。性能云々は体感できませんが、見た目がとても綺麗になったので大満足です。途中で不足し買足したのですが、初回は給油ノズルがついていませんでしたが、2回目は付属していました(どっちでも良いのですが)。

吉樹工業有限会社 様2021-02-16
用途:
オイル交換
対象商品:
38607396

値段が安い上、特に問題無しです。また購入する予定です。

2020-11-27
用途:
整備
対象商品:
38607396

品質に関しては使用してからでないと評価できませんが安く買えた事に関しては満足です。

T's auto 様2020-11-24
用途:
自動車整備
対象商品:
38607396

コストパフォーマンスが非常に良く信頼できる商品です。

2021-01-23
用途:
車検前のメンテナンス時
対象商品:
38607396

車検前に交換してます。自分の車はこの1L缶で十分です。特に問題なく使用しています。

2019-10-05
用途:
パワステフルード交換時
対象商品:
38607396

注ぎにくいので簡単なノズルを付けて欲しい、量販店で買うともらえますよ。

ガレージアイランド 様2019-09-26
用途:
パワステオイルの交換
対象商品:
38607396

パワステオイルの交換に普通に使えます。いいんじゃないでしょうか

2019-06-16
用途:
車のパワステオイル交換
対象商品:
38607396

車のパワステオイル交換に、使用しました!特に問題ないですが、他のオイルより色が茶色になってます!

2019-05-31
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
38607396

ランエボのパワステフルード交換に使用しました。
これまでは日産純正を使用していましたが今回はそれより安価だったので使ってみました。
現在の所問題も無く使えています。

2019-02-28
用途:
コペンのメンテナンス
対象商品:
38607396

コペンのルーフ油圧ポンプフルード交換、パワステフルード交換に使用しましたがルーフは問題なく作動しています。残りのフルードでパワステを交換しましたが、量が足りなかったため再購入しました。
パワステも問題なく作動しています。

2020-03-29
用途:
車メンテナンス
対象商品:
38607396

パワステフルード交換に使用しました。安価でよい商品です。

2019-05-30
用途:
パワステオイルの補充で使用。

キチンと中蓋があって、某カー用品店とは違い、良いものでした。

1人が参考にしています
2019-07-15
用途:
車メンテナンス
対象商品:
38607396

非常に安いので、交換用にはもってこいだとおもいます。

荒生農場 様2019-01-29
用途:
ハイゼット パワステフルード交換
対象商品:
38607396

コスパ最高です。汚れが目立ってきたので交換しました。汚れたフルードを上からスポイトで抜き取り、綺麗なフルードを入れてハンドルを切ること数回。またスポイトで抜き取り…1リットル交換するとかなり綺麗になりました。おかげでハンドルが軽くなりました。

1人が参考にしています
2019-05-17
用途:
効果の程は?
対象商品:
38607396

トヨタ純正ではなくこの商品をtryしました。
粘度や劣化について今後に期待です。
幾分、安定するまで時間が掛かっている印象です。
指定オイルよりも硬い感じです。経過観察して気になるようでしたら純正に全量交換するつもりです。
いまいち不安です。