エクスター タイプ04 MAのレビュー
- 用途:
- スクーターオイル交換
- 対象商品:
- 38621581
アドレスv125 のオイル交換に購入しました。推奨商品だけあって、非常に調子良好です。
また、御社の敏速な対応等については、特に良好でした。リピーターです。
- 用途:
- 125ccスクーターのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 38621581
新車から、使い続けています。
10万キロ走ってますが、未だに燃費は45km/L走ってます。
流石、純正!
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 38621581
値段もお安く、なおかつ3000円以上で送料無料はありがたいです。カンの、へこみを気にする人もいますがどうせ棄てる物なのでどうでも良いですけど、梱包はすごく丁寧で、へこみなど一切無かったです。またリピ決定です。
- 用途:
- スズキ製スクーターのオイル交換
- 対象商品:
- 38621581
スカイウエイブ400(CK-43A)のオイル交換に使用。スクーターなのでMBタイプ指定なのだが現行純正オイルはMAタイプにモデルチェンジしている。使用感、燃費ともにほとんど差が判らない。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 38621581
新しいオイルを入れると、ギア・ニュートラルの入りが良くなりました
以前はまとめて購入で単価を下げていましたが、必要量で送料が無料になるので、家にストックする場所を取らないので助かります
中古で購入したGSX-R1000を所有してから、自分で交換しているのはスズキのこのオイルですが、過度なスポーツ走行をしない自分の走りでは不満が無いので、ずっと使い続けると思います
- 用途:
- スズキ二輪車 エンジンオイル交換
純正オイルにこだわりがあり、このオイルを購入したい者にとって、モノタロウのこの価格はすばらしいです。
- 用途:
- GSX750Sに使用
- 対象商品:
- 38621581
旧車なので、最近のいいオイルより、鉱物油の堅いオイルを探していました。安心の純正オイルですので次回も利用したい。
- 用途:
- アドレスV125Sに。
- 対象商品:
- 38621581
当方、30年程レストア関係の整備士をしております。
通勤用のアドレスV125Sに使用しています。
現在、5年10ヶ月、約2万1000キロ走行していますが、
今までまったく不具合はありません。
2年程前に廃オイルをテストに出しましたが、
メタル等の金属成分もほとんど検出されず、エンジンへのダメージはほぼ皆無との結果でした。
そのことから、このオイルを長年使用しています。
- 用途:
- スカイウェイブのオイル交換に
- 対象商品:
- 38621581
純正品オイルがお手頃な価格で購入できました。これからもスカイウェイブのメンテナンスに、純正オイルで安心して活用させて頂きます。