強化クラッチスプリングSETのレビュー
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
2021-01-19
- 用途:
- シグナスXのチューニング用
- 対象商品:
- 40278804
グランドアクシス/BW's100用となっていますが、シグナスXに流用可能です。純正よりかなり強いバネでありキャブ車(SE12J)に使用した場合、クラッチインを4,700rpm程度に高めることが出来ます。価格が安くバネレートも理想的なのでシグナスXにはベストチョイスと思います。
1人が参考にしています
2021-04-10
- 用途:
- セッティング時
- 対象商品:
- 40278822
チャンバー取り付けたので出だしがわるくなったのでミートを遅らせる為に購入。
出だし加速が良くなったのでウエイトローラーを少し重くして最高速も伸ばせそうです。
齊藤正義事務所 様2020-10-10
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 40278813
クラッチシューが分解不可なので、ワイヤーで引っ張りなんとか装着しましたが、怪我には要注意です。なお、SA02Jでは4800RPM以下では繋がりません。
2020-04-30
- 用途:
- クラッチミートの回転アップ
- 対象商品:
- 40278777
キタコ製なので特に品質に問題はありません。
が、純正比で何回転アップなのかの説明はないので
タコメーターで確認する必要がありますね。
1人が参考にしています
2015-10-20
- 用途:
- スクーターの加速に変化が…
- 対象商品:
- 40278813
この部品を交換してから、クラッチのON OFFに、メリハリが付き、スロットルを戻すと、直ぐにニュートラルに入るので、燃費の向上に期待できると思います。
2015-06-03
- 用途:
- 原付きバイクの立ち上がり加速改善
- 対象商品:
- 40278813
まだ交換したばかりなのでアイドリングの段階ですが、吹け上がりは明らかに良くなっています。
実走が楽しみです。
2015-11-29
- 用途:
- 通勤車のチューニング
- 対象商品:
- 40278813
他社製より安く納期も早いので買いましたが、とにかく硬すぎます。使い物になりません。
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。