アルミドレンボルトのレビュー

平均満足度 4.51 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミドレンボルト KITACO
KITACO
1,298 / 税込 1,428
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-22
用途:
大型バイクのオイル交換
対象商品:
40279066

マグネット付きを探していて定評の高いキジマ製を選択しました。
満足しています。

2021-12-08
用途:
純正相当の交換部品
対象商品:
40279075

純正に比べて軽く、回しやすく、締めやすい。ボルトの頭にツバがあるので、オイルも漏れにくいです。

2021-01-25
用途:
スーパーカブ、ドレンプラグのねじ山補修
対象商品:
40279084

本来12mm、ピッチ1.25のドレンプラグ穴を、前オーナーの適当な修理で13mm、ピッチ1.25の補修が出来なかったため、やむなく14ミリへの拡大をしましたが、ピッチ1.25があまり無いためこらは助かりました。アルミなので締め過ぎは禁物ですが、ちゃんとしたトルク管理をすれば問題ありません。

2021-04-28
用途:
バイクのエンジンドレンボルト交換
対象商品:
40279066

最初についていたボルトヘッドの径が19㎜と大きく、狭い場所にレンチを入れにくかったが、こちらの商品はヘッド径が14㎜と小さいため、以降の作用が楽になった。

2020-09-07
用途:
純正ドレンボルトの代わりに
対象商品:
40279075

ジクサー150に使用しました。特に問題なく取り付けできました。オイル漏れもなく良好です。

3人が参考にしています
2020-09-11
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
40279084

色合いがわからないエンジン下部のボルトですが、質感・色ともに自己満足しています。

1人が参考にしています
長濱 様2020-12-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40279075

見た目は良い。赤、ゴールドがあれば更に良い。締め付けトルクに気を付けねば。

2020-05-26
用途:
初めて使いました。
対象商品:
40279084

たかがドレンボルト。見えないところだし何でも良いと思いましたが変えてみました。

2019-10-29
用途:
バイク、オイル交換
対象商品:
40279066

見えない場所ですが、カスタムになりました マグネットが良いですね

2019-01-29
用途:
バイクのオイル交換。」
対象商品:
40279075

このボルトに代えてから始めてのオイル交換をしましたが
オイル自体はいつもと変らない汚れ具合でしたがボルトの
マグネット部分には真っ黒い鉄粉が結構な量が付いていました。
今迄はこれがエンジンの中を循環していたと思うと気分のいいものではありません。付けておくメリットはあると思います。

1人が参考にしています
2019-05-07
用途:
スズキV-strom250用ドレンボルト
対象商品:
40279084

価格の割りに高級感があって、マグネットによる鉄粉吸着効果も期待できる良い商品だと思います。

2019-02-09
用途:
NSR250R用で購入
対象商品:
40279075

ドレンのつばが大きいのでピッタシ合いました。
ワンポイントのデザインになるのでとても満足しています。

2019-01-16
用途:
純正ボルトからの交換用として購入しました。
対象商品:
40279084

見えない箇所のドレスアップ用として購入しました。とても満足しています。

2019-03-16
用途:
バイクのオイルドレンとして
対象商品:
40279084

軽量でドレン裏にマグネットが装着されていて鉄粉がたくさん取れそう。

2018-05-02
用途:
中華スズキ GN125-2Fに使用。
対象商品:
40279084

純正ボルトは17mmレンチでしが、こちらは14mmのレンチで良いのですね。
力の入れ過ぎにも注意し易くてこの方が良いのかも。
新車納車後直ぐにオイル交換してボルトも交換しましたので、2度目交換時確認で鉄粉も付いてました。
マア、気休め程度かも知れませんが、少しでも良いのでは!?

2018-08-16
用途:
オイル交換時にドレンボルトも交換
対象商品:
40279075

GSX-R125用に購入。磁気は弱いですけど軽くて色も綺麗です。下から覗かないと見えないのでほぼ自己満ですが。

1人が参考にしています
2018-03-25
用途:
ドレインボルト&M10軽量ボルトとして使用
対象商品:
40279075

7075材で十分な強度があり、M10ボルトとして利用しています。マグネットは小さく弱いので、磁力を期待して使うより、軽量ボルトとしての価値のほうがあると思います。

1人が参考にしています
Musashi AC Factory 様2018-06-20
用途:
バイク整備
対象商品:
40279066

鉄製からアルミでマグネット付きに変更です。 軽くて見た目も良く、マグネットで鉄粉も吸着できていいです。ただトルクには気を使っています。

2017-04-21
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40279057

この商品が欲しいと思っていたら、カタログが届いて、真っ先に購入しました。純正のドレンボルトは重いので、この商品が安く購入出来て良かったです。

2016-09-24
用途:
純正品と交換
対象商品:
40279066

エンジンオイル内の金属片をマグネットで吸着してくれるので安心