ハイテンションコード(プラグコード)のレビュー

平均満足度 4.57 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイテンションコード(プラグコード) KITACO
ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-31
用途:
硬化した純正と交換
対象商品:
40384285

安かったので購入。ZR-7で使用。1mでは足りないので2つ購入。銅線の細さに驚くがその分取り回しが容易。取り付けも特に気を使うこともなく問題なくエンジンに火が入った。

2019-06-04
用途:
バイク整備
対象商品:
40384285

純正と同経7mmてこれにしました。適切な硬さもありコイル及びギャプに回しこむ際も大丈夫でした。

フェニックス鳳雛会 様2019-06-13
用途:
バイクのプラグコード交換
対象商品:
40384285

中心のワイヤがコイル状のためコネクタの取付けがうまくいくか心配でしたが、久美付けると問題なく作動しました。

2018-05-31
用途:
バイクのメンテに

400ccの4気筒バイクに使用。0.1mm芯線がスパイラル状になっています。初めて見た時はこんな細い線で大丈夫なのか?と思いましたが問題ないようです。適合表は50ccのバイクばかり、FI車不可だったので心配なので次は買いませんが。

1人が参考にしています
2018-05-27
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
40384285

400ccの4気筒バイクに使用。0.1mm芯線がスパイラル状になっていました。初めて見た時はこんな細い線で大丈夫なのか?と思いましたが問題ないようです。適合表は50ccのバイクばかりだったので心配なので次は買いませんが。

2019-10-31
用途:
純正と交換
対象商品:
40384285

説明書には公道不可との記載。FI車不可とのことなので恐らく抵抗が低くノイズが出るからなのだろう。特にノイズを発生させてる様子はなく対応車種も単気筒ばかりなので公道不可の記載は多分コイルの説明。ノーマルのイグニッションコイルで抵抗入りのプラグキャップなら特に問題ないのではないだろうか。説明文はもっと解りやすくして欲しい。

2017-06-17
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40384285

1台で4本使用するので、これだと切り分けると無駄なく低コストでいいと思います。

2017-02-12
用途:
除雪機修理
対象商品:
40384285

プラグコード交換用としては近隣店では手に入らなかったので助かりました。

株式会社サン久 様2015-10-08
用途:
バイクのプラグコード交換
対象商品:
40384276

古いバイクをイリジウムプラグにしてコードも変えてみました。違うバイクになった様に絶好調です。

宗信 工務店 様2015-09-19
用途:
バイク修理
対象商品:
40384285

BMW R100RSの交換に使用。他の大手メーカー品と比べてもそん色はありません。

2015-07-10
用途:
古くなったコードの交換用
対象商品:
40384276

リーズナブルかつ豊富な品ぞろえにいつも助けられています。

2015-05-13
用途:
バイク修理
対象商品:
40384276

耐久性は分からないが、取り付け直後の感じは良いようだ。
値段がもっと安いといいのだが。

2014-08-09
用途:
バイクの修理
対象商品:
40384276

何でこんなに安くできるの?
某メーカー製では、製品として数万円で売っています。
素材として、最高。

2015-02-13
用途:
ネオントランス二次出力15KVを利用した、点火装置延長ケーブルとして使用
対象商品:
40384285

絶縁耐力試験においても問題ありませんでした。
点火延長ケーブルとして使用いたしました。

2014-02-12
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
40384285

手持ちのコードより細いのを探して購入しました。細くないと入らない車種のコード交換に使いました。他との比較は出来ませんが(違いはわからない)普通に使えていますので満足です。無くなったらまた買うと思います。

2016-06-24
用途:
バイク用
対象商品:
40384276

古車GPX250に使いましたが、一緒に交換したイリジウムのせいなのかフケが悪くなった気がしたので純正戻ししました。後日再テストします。
入っていた紙切れには適応車種に50CCのバイクばっかりだったので特性とか合わないのですかね?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

Style Box NisimOO 様2015-01-15
用途:
バイクのメンテナンスとドレスアップに使います。
対象商品:
40384276

思っていた物で使い易かったです。

2013-12-26
用途:
プラグコードが硬化した為取替え
対象商品:
40384276

余り解りませんが良いと思います、プラグキャップもセットで販売が良いかも!

2013-05-29
用途:
バイク
対象商品:
40384276

組み付け時、コードが柔らかく締め具合が分かりずらい。
1200CCに使用。特に問題無し。

2013-04-01
用途:
4気筒バイクに使用しました
対象商品:
40384285

シリコンのものより少し固い程度で、取り付けにまったく問題無しです。安いので車検毎に変えてもよいと思います。