ATフルード AFW+のレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ATフルード AFW+ アイシン精機
アイシン精機
23,980 / 税込 26,378
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
本田あつし事務所 様2024-06-25
用途:
自動車整備
対象商品:
41060695

安心の専門メーカー品。トレーラー牽引車両のATF交換に使用しました。重い牽引物を引っ張っても、何ら問題なしです。車両はトヨタです。

2020-09-13
用途:
ホンダATF-Z1の代用として
対象商品:
41060695

10万キロ走行のホンダZ 縦置きE07Zの4ATに使用。
メーカー適合表でATF-Z1指定にも使用可能と確認。同様の汎用ATFとしてはアルファスのATFαとどちらを使うか迷ったが、こちらを使用することとした。縦置きE07Zは下抜きではATFの全量4.2Lのうち半量の2.1L前後しか抜けないので、5回交換して95%弱の交換率を目標に入れ替えを実施。残りの10Lは今後車検の度に2Lずつ交換して消化することとした。
ホンダのATFは非適合のものと混用すると、すぐにATに不具合が出るものもあると聞くが、AFW+はZ1適合品という事もあり、5回交換中のテスト走行で合計150km以上走ったが、その間まったく問題は発生しなかった。なおシフトショックの低減は1回目の交換時から明確に実感できた。

6人が参考にしています
2018-11-09
用途:
ATF交換にあわせて
対象商品:
41060695

値段的に高くも無く、2年毎にATFを交換しています。
熱量の大きい車には粘度が少し柔らかく感じるかもしれませんが、加速時のトルクも良くなり、ガンガン交換出来るので良いです。
フルードもミッションメーカーと言う事で安心感があります。

3人が参考にしています
野津サービス 様2019-02-07
用途:
ジムニーJA11Vに使用
対象商品:
41060695

ATがアイシン製ということで、同じメーカーで安心です。
量を間違わなければ、普通にしっかり機能します。17万km走行ですが、DIYで何度か交換しています。

TーHOUSE 様2018-09-12
用途:
ランクル80のATオイルに使用しました。
対象商品:
41060695

オーバーヒートに伴いATFを交換しましたが問題なく復活しました。リピーターになりそうです。

1人が参考にしています
2017-08-01
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
41060695

適合している車両のATFオイル交換に使用してます、私的にはメーカー純正オイルより低価格で品質も申し分ないです。今後も使用していきます。

1人が参考にしています
2015-08-07
用途:
VOLVOのメンテに使用。
対象商品:
41060695

アイシン精機製にはアイシンAFWで安心でした。

5人が参考にしています
2015-02-10
用途:
自家用メンテナンス
対象商品:
41060695

今回の購入の決め手はワイドレンジで幅広くの車両に使えるのとアイシン製が決めてでした。
あと使用に関してはとくに問題ないと思います。一般的な主流商品だけに価格が更に安ければ満足でした。

1人が参考にしています
2014-08-29
用途:
パワステオイルとATFオイル交換にて
対象商品:
41060695

兼用だからよい

2014-03-10
用途:
ボルボのATFが古くなり、ギアーチエンジに支障する様になったため、取り替えを行いました。
対象商品:
41060695

ボルボのATは日本メーカのアイシン精機社製のため、そのアイシン精機ブランドのATF+を購入し、入れ替えを行いました。結果はOKでギアの滑りもなくなりベストの状態となりました。
価格的に大変安く入手出来ました。有難う御座いました。

1人が参考にしています
宮清 様2022-06-26
用途:
自動車
対象商品:
41060695

純正のオイルよりも低速の滑りが大きくなりました。イマイチです

有限会社宮本電気 様2013-06-26
用途:
ATフルード交換
対象商品:
41060695

アイシン製なので安心して使えます。
アイシン製のミッションは国産車だけでなく外車にも使われてることが多く特別な指定がない限り、このATフルードで間に合います。

2019-06-23
用途:
GX81マーク2(GX81-ATPQK)のATF交換に使用
対象商品:
41060695

GX81マーク2(GX81-ATPQK)のATF交換でA42DLミッションに使用しました。
変速トラブルなどもありません。

2人が参考にしています