グリス ブレーキシム用のレビュー

平均満足度 4.38 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリス ブレーキシム用 モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。 【用途】ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-17
用途:
ブレーキパッドメンテナンス
対象商品:
45495213

一年ごとに整備しているので耐久性は分からないが、使用して不満は無い。

2018-04-28
用途:
自動車整備
対象商品:
45495213

入れ物の割りに中身が少ないとは思いましたが
グリスそのものには満足しています
パッド交換時の必需品ですね

1人が参考にしています
2023-03-30
用途:
ブレーキパッドの鳴き止め用
対象商品:
45495213

固めで良いですが値段が高いですね。週替わり特価だったので少し安く買えましたがリピートするかどうかは分からないです。

有限会社南電気商会 様2015-09-25
用途:
ブレーキ
対象商品:
45495213

個人で使用するので、少量で十分。
値段も安くて十分。
それでこれ、使用感もよく、何の問題ない。

泉自動車工業株式会社 様2018-07-17
用途:
車検整備
対象商品:
45495213

重さ当たり単価が他のグリスよりも安い、使い勝手は他のグリスと変わらない。

青森Shaftエンジニアリング株式会社 様2015-08-11
用途:
お手頃価格なシムグリースです。
対象商品:
45495213

グリースの粘土がとてもよく、大変使いやすい商品です。
共振等の音もなくなり大変満足しております。

1人が参考にしています
2015-04-15
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
45495213

ブレーキパッド交換時に使用しました。塗りやすくて良いと思います。他の方もレビューしてますが、チューブ内に満杯には入ってません。

1人が参考にしています
2018-01-05
用途:
パッド交換
対象商品:
45495213

何ら問題ありません。非常に良い商品で毎回注文してます。

オートサービス オサダ 様2016-09-29
用途:
ブレーキ交換時
対象商品:
45495213

問題なく使えました
他メーカーの物と変わりないかと思いますが

堀内運送株式会社 様2016-03-02
用途:
ブレーキパッド交換時にシム板に塗りつけ使用
対象商品:
45495213

車種にもよるが、使用して1年後程で硬化してパリパリになっていたので
別のパッドグリスに塗り替えた

2人が参考にしています
株式会社三心ケア 様2019-01-06
用途:
ブレーキパッド交換

チューブに穴が空いていました。
穴は小さく、たくさんは漏れていきませんでした。
少しショックです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2014-04-02
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
45495213

ブレーキパットのシムに使用しています。特に問題なく使用出来ますので満足しています。

2018-02-13
用途:
ブレーキO.H
対象商品:
45495213

使った日が寒かったからか、グリースが少し固いと思いました。
また当方の購入物だけか分からないですが、
内容物が殆んどエアーで、後ろから絞ったらチューブの
真ん中過ぎでようやくグリース出てきました!
エアーの混入多すぎませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2013-04-18
用途:
マイカーとマイバイクのメンテに使う位
対象商品:
45495213

自動車整備時代に使っていた物と同様で信頼出来る商品でした、しかもとても大きなチューブ入りなのでお徳用です

1人が参考にしています
上田川運送有限会社 様2013-06-05
用途:
自動車整備作業(ブレーキパッド交換)
対象商品:
45495213

工場消耗品なので安くて助かります。品質、性能ともに他の市販品と遜色ないし量が多めでチューブの形状も使いやすいです。

2015-12-19
用途:
バックプレートとライニング接触面塗布
対象商品:
45495213

普通です。

ガレージ魂 様2013-04-21
用途:
ブレーキパッド用
対象商品:
45495213

ブレーキパッドに塗ってますが、塗りやすく使いやすいです。

2015-10-05
用途:
ブレーキシムに
対象商品:
45495213

他のレビュー見てると容器と容量が合ってなくスカスカみたいな事を言ってますが、パンパンに入ってたら溢れるし多くでるから作業しにくいですよ。

3人が参考にしています
2014-06-02
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
45495213

以前まで某ディーラーブランドの物を使用していましたが、コストを抑えるために購入してみました。
使用してみて、性能的にも問題なさそうです。もっと早く買っとくべきでした。リピート購入予定です。

2014-11-04
用途:
ブレーキキャリパー関係
対象商品:
45495213

チューブの容器に見合わない量です
チューブを絞っていくと半分程度の容量しかありません

2人が参考にしています