グリス ディスクパッド用のレビュー

平均満足度 4.48 (214件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリス ディスクパッド用 モノタロウ
モノタロウ
1,498 / 税込 1,648
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
214件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-11-28
用途:
パット交換時
対象商品:
45495222

価格も手頃でとても助かります。無くなったらまたリピします。

2016-09-29
用途:
ブレーキパッド交換時
対象商品:
45495222

今のところ、問題なく使用してます。次にブレーキパットを外さないとレポートは出来ませんね

仲山ガレージサービス 様2018-12-17
用途:
自動車ブレーキ交換
対象商品:
45495222

寒いと 固くて 押し出しにくいが 他社も おなじです。。。

2016-09-30
用途:
グリスアップ
対象商品:
45495222

今回で3度目の購入です。普通に使えます。また購入すると思います。

2016-09-09
用途:
自動車ブレーキの整備
対象商品:
45495222

特に問題なし。価格が安くてよい。

MotorcycleService BrownDog 様2016-12-05
用途:
バイク整備
対象商品:
45495222

この価格でこの量はお得です。
質も良く他のメーカーの物と変わりないです。
又購入します。

2016-07-04
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
45495222

安価で量が多いので助かります。

2016-03-25
用途:
ディスクパッドの交換
対象商品:
45495222

このチューブの固さだと、気を抜いていると蓋を開けた瞬間に、中身が飛び出ることがあります。
なので、個人的には、もう少し固いほうが使いやすいかなぁと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

ガレージ ヨシオカ 様2015-07-14
用途:
ネジの焼き付き防止
対象商品:
45495222

各部のネジの焼き付き固着防止・ブレーキパットの鳴き防止に使用しています。
いつもの定番です。

1人が参考にしています
2015-04-26
用途:
車・バイクブレーキ整備の時。
対象商品:
45495222

使用感は特に問題なく使用できます。この様な商品が良心的な御値段で購入できるのは、今のご時世には非常に助かりますね。

2018-07-08
用途:
バイクのブレーキ整備に使用しました。
対象商品:
45495222

ブレーキの鳴きが整備前から機になりましたが、このデスクパッド用グリスを使用したら鳴きがが止まりました。

2015-06-01
用途:
ブレーキの分解時に仕様
対象商品:
45495222

ブレーキを分解したときに使用しました。
もっと粘度があるかと思いましたが、サラサラ系でした。
カーボンメタルのパッドを使ってますが、今の所キーキー鳴らないので効いてると思います。
また、温度よりも耐水性が気になるので、今後その辺を見て行こうと思います。

2015-04-14
用途:
納車時や車検時
対象商品:
45495222

文句無し大変良いです

モーターハウス マルエイ 様2016-04-23
用途:
ブレーキパット交換時
対象商品:
45495222

とても低価格で良い感じです

2015-11-29
用途:
キャリパーのメンテナンス
対象商品:
45495222

初めて使用しました。こういう物だとしか言えないですが。たくさん入っているので長持ちしそうです。

1人が参考にしています
2014-05-07
用途:
ブレーキのパッド交換時
対象商品:
45495222

他の商品より やわらかいと思います。パーツクリーナーですぐに取れました

新日本車輌工業 様2015-10-27
用途:
車輌の修理に。
対象商品:
45495222

なかなか使い勝手がいいです。

2014-09-11
用途:
ディスクパット交換時、その他
対象商品:
45495222

パットの鳴き防止に使用しました、バッチリです。後、高温対応グリスなので、マフラーのジョイントボルトの固着防止にも塗って見ました。良い具合です。

1人が参考にしています
2016-04-18
用途:
ブレーキ点検
対象商品:
45495222

半年ごとのブレーキ点検時の分解の時に使用しています。
何の問題もありません。

2015-08-10
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
45495222

もう一つの自社ブランド品より軟らかい。塗りやすい。耐久性はどうか?時間がたたないと解らない。