LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品のレビュー

平均満足度 4.67 (1,308件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
1,308件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
舟久保製作所 様2024-11-04
用途:
軽トラと商用バンに使用してます。

1L缶を2本購入し、自宅の軽トラと商用バンに購入してます。
特に問題なく使用しており、DIYで交換したので、LLC自体の安さも相まって、とてもお得に交換出来ました。
次回車検時までにまた購入したいと思います。

2025-08-11
用途:
BGZ11キューブのサーモスタット交換時に使用

他の車にも使用しているが、品質に全く問題ありません。パッケージや量も良い。

2024-11-08
用途:
機械メンテナンス

ヤンマーコンバインのクーラント交換時に使用しました。コストも安く性能にも満足です。

2024-10-30
用途:
車両のメンテナンス

希釈する手間はあるが、費用を抑えることができてコストパフォーマンスが高いとおもいます。今回もリピート買いでした。

2024-08-20
用途:
クーラント交換
対象商品:
45521551

7L使用するので、濃縮タイプを探していました。
精製水も同時に購入し50:50に希釈して使用しました。
希釈の具合もあると思いますが、水温が交換前と後では5℃ほど下がったので交換してよかったです。
年1で交換するのでまた購入したいです。

2024-10-15
用途:
車パーツの保護

値段が安いのと自分の好みで希釈が出来るので、全リフレッシュした場合は濃いめで入れて調整もできる。定期的にメンテナンスするならコスパもよくおススメです。

小幡四郎商店 様2024-12-04
用途:
車の車検整備

車の車検整備時に定期的に購入しています。安くて助かります。

2025-06-20
用途:
車の整備
対象商品:
45521551

冷却水の交換に使用しました。もちろん、全く問題なく使用できました。

2024-10-26
用途:
ラジエーター漏れ分の補充
対象商品:
45521551

ラジエーター漏れ修理に使用しました。不足した分の補充に使いました。問題なく使用できています。コスパ良いです。

2024-09-27
用途:
88NSRラジエター外し後装着
対象商品:
45521551

容器の形状が良く。持ち上げて注ぐ作業にストレスを感じない。希釈率が表記してあって便利でした。

2024-09-11
用途:
自動車メンテ用
対象商品:
45521551

サビサビだったラジエーター液交換に使用。事前に洗浄剤でよく洗って、水道ホース突っ込んで十分洗い流しました。

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
ラジエーターのメンテナンス

希釈タイプなのでコスパもよく、安心して使えると思います。
またリピートしたいと思います。

いやし処 和楽 様2024-09-10
用途:
ウォーターポンプの交換時に、クーラントを抜かないとならない為
対象商品:
45521542

まず、値段がリーズナブルな上に、好みの濃度(耐寒温度に合わせて)希釈してつかえるので、とてもコスパが良いです。

2024-06-05
用途:
車メンテナンス
対象商品:
45521542

車のラジエーターがアッパー部分から
少し漏れるようになってしまい、
ラジエーター全とっかえするか、迷うレベルのため
とりあえずモノタロウさんの安価なクーラント液わ薄めて、急場をしのいでいます。
クーラント自体特に問題ないですね
とりあえず安いにつきます

2024-09-28
用途:
自動車のLLC交換作業に

全く問題なく、安価であるのでリピートしています。
できれば、ポリタンク入りのものも希望します

2024-09-04
用途:
スズキ kei サーモスタット交換

原液タイプ、好きな混合量に希釈できるのが良い
ウォッシャー液と間違えないように赤色を選択

2024-08-02
用途:
LLC補充
対象商品:
45521551

バイクの冷却水交換用に購入  不都合無く使える良い商品  安価が一番な魅力

2024-09-06
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
45521551

価格が安いのがよいです。
2年毎に交換していますが、品質的にも問題ありません。

有限会社メトロ通商 様2024-07-19
用途:
重機のメンテナンス
対象商品:
45521551

安い、早い で有難いです。 使用部位、機能性ともに 純正部品にこだわる必要がないので重宝しています。

2025-04-29
用途:
オートバイに使用
対象商品:
45521551

原液の価格が高騰している中、そこそこの価格で購入出来て良かったです。性能は普通だと思っています