オートウエルドのレビュー

平均満足度 4.50 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートウエルド 隆成コミュニティ
隆成コミュニティ
1,598 / 税込 1,758
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。 【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
137件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
嘉糠商店 様2022-09-10
用途:
燃料タンクの穴塞ぎに。
対象商品:
46753935

このような使い方が合っているかわかりませんが耕運機の燃料タンク補修として利用しました。カチカチに固まり漏れはありません。

1人が参考にしています
2022-07-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
46753935

リピート商品です。前回購入した物が残りわずかとなり、無くなる前に補充の為に注文しましたが、直ぐに届きました。

1人が参考にしています
有限会社麻生マーク 様2022-05-10
用途:
バイクエンジンのフィン欠け修理で使用。
対象商品:
46753935

非常に使いやすいです。硬化時間も思ったよりも早く、強度もあります。
エンジンフィン欠け修理など、細かい作業に向いていると思います。

3人が参考にしています
福田自動車工業所 様2022-05-31
用途:
自動車部品修理
対象商品:
46753935

商品いただきはじめて使用しました、しっかり混ぜて修理部分に厚塗り接着しました、2日間クランプで挟んだままにして放置、満足できる接着具合です。

2022-04-23
用途:
石油ふろ給湯器の追い焚きポンプの補修

追い焚きポンプの樹脂カバーが凍結により膨張し破損していたので、この商品にて補修したところ、完全に補修できた。扱いやすさや強度になんら不満はない。

2022-03-10
用途:
異種金属の接合に使用
対象商品:
46753935

鉄材とアルミ板、鉄材と亜鉛合金の接着に使用します。
非常に強固に接着が出来てリピート購入しています。
また、強度も高く、接着後の部材を試しに金槌で何度も
しつこいくらい叩きましたが剥がれる事はありませんでした。
逆に言うと間違って接着するとはがすのが大変になると思います。
唯一接着出来なかったのはアクリル板でした。接着面を荒らして接合しても
少し力をいれると簡単に剥がれてしまいました。
気を付けたい事は気温の影響です。
気温が低いと硬く、気温が高いとかなり流動性が出ます。
入り組んだ部分や部分に塗る際はドライヤーなどで温めると
塗りやすくなると思います。

9人が参考にしています
2022-03-31
用途:
フレームの凹みを修整
対象商品:
46753935

ボロいオフ車のアンダーフレームのところに凹みが何箇所かあったので、これが評判がいいので使ってみた。色について誰も記載してなかったので書いておきます。混ぜたときも、混ぜて固まっても色は濃いグレーです。アルミ色を期待している人は違う色ですので注意です。
6時間くらい経つと、ようやく固まってくる感じです。混ぜた当初では春先の涼しいときで、薄く付けるぶんにはたれ無いくらいの硬さです。24時間経ってようやく硬化したか?ってくらいです。固まると紙ヤスリで平滑にするのにけっこう時間がかかります。
熱にも強いので、バイクのメンテナンスに一本持っておくと便利ですね。
ちょっと値段はしますが大満足な商品です。

2022-06-06
用途:
冷却水のもれ箇所{金属部}に使用
対象商品:
46753935

大変に接着力良い、使用説明に従いアルコールで拭いた。

2021-11-27
用途:
バイクのカウル補修
対象商品:
46753935

気にはなっていたのですが、金額が普段使うものからすると割高。物は試しに一度使ってみるか。このJB、ネットを見ていると皆さん金属補修で使用されてるケースが多いようです。自分はABS素材のバイクカウルの割れ、かけに使ってみました。くっつき強度も心配でしたが、やはりパテとは違い、盛れない事はないのですが、盛りにくいですね。2液混合のエポキシ接着剤のような感じです。ただ接着、強度はABS素材にも抜群でした。
今後は金属補修、補強にも大事に使って(少し高価なので)みようと思います。使ってみて納得、満足できました。

1人が参考にしています
岡電 様2021-07-19
用途:
非常用エンジンの燃料タンク

非常用ディーゼルの燃料タンクが腐食で駄目になったので
新たにガソリン携行缶を買ってきてこれを改造することに。
その時に上手く溶接できなくて困ったときに
「耐ガソリン」の接着剤を探していてこれをチョイス。
別の片が「バイクリフォームの最終兵器」なんて
書いていましたが確かにしっかりと盛りつけ接着でき
勿論漏れもなく上手く行きました。
耐油性に優れた接着剤というのはあまりないので
これはかなり有用だと思います。

3人が参考にしています
高橋商会 様2022-01-10
用途:
金属と金属の接着
対象商品:
46753935

2液混合タイプの中では強度からなにからベストワンと思います。難点は硬化時間がけっこうかかるということです。

2021-10-16
用途:
エンジンクラックの補修
対象商品:
46753935

バイクのクランクケースのクラック補修に使いました。溶接より手軽に使えます。

4人が参考にしています
2022-09-18
用途:
バイク部品補修
対象商品:
46753935

これを使えば、ほかは使えません。 かならずストックしています。

2021-05-11
用途:
自動車のボディー補強
対象商品:
46753935

フロア及びメンバーの補強に使用しています。余暇を利用して少しずつの作業をするには最適ですね。

1人が参考にしています
2021-07-22
用途:
水道銅管のピンホール

いい。水道水、銅管ピンホール修理 本格修理までのつなぎに

2021-07-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
46753935

バイク界隈では最終兵器と言われていますが、さすがです。クリアファイルを土台にして練って使っています。クリアファイルの上に残った接着剤が固まると、ペリペリと剥がれるので、それを乾いた目安として使っています。

9人が参考にしています
2021-04-24
用途:
機械のメンテナンス時、破損個所の補修に使用
対象商品:
46753935

初めて使ったけど条件は悪く、マフラー周りで温度は高く振動は一流、樹脂は不明で曲面で薄いところに使用した。2液の混合をしっかり行い24時間以上養生したら、破損前よりガッチリしてすごく助かった。他社製品を10種以上試したけど・・・ これで修理のレパートリーが一つ増えた。

3人が参考にしています
2021-05-31
用途:
農機具の修理
対象商品:
46753935

農機具の部品の溶接が剥がれてしまい修理店で溶接してもらいましたが、しばらく使用しているうちにまた剥がれてしまいました。溶接をあきらめてオーウエルドを使用したところ溶接よりガッチリ接着して全く不自由なく使えるようになりました。

1人が参考にしています
2021-03-11
用途:
アルミのひび割れ補修に使用
対象商品:
46753935

オイル漏れ解消し完璧です。十分に混ぜると1度で完全に接着します。

井澤農場 様2021-03-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
46753935

高いんだけど固まるとガッチリとして信頼性が高いです。

1人が参考にしています