オートウエルドのレビュー

平均満足度 4.50 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートウエルド 隆成コミュニティ
隆成コミュニティ
1,598 / 税込 1,758
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。 【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
137件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-07
用途:
各種金属の接着&充填
対象商品:
46753935

幾度となく利用しています。公私共に重宝しています。バイク・車関連及び特注家具の金属部位の接着、信頼できる接着強度です。

2021-06-29
用途:
農機具の修理
対象商品:
46753935

ギヤケースにヒビが入りそこからオイル漏れを起こしているため購入しました。

1人が参考にしています
2020-09-04
用途:
耕運機の修理他
対象商品:
46753935

耕運機のガソリンバルブが壊れ、古いものなので部品がなかったので汎用バルブをこの接着剤で取り付けました。ガソリンにも使えるので便利です。
その他いろいろな物に使えます。

1人が参考にしています
2020-07-08
用途:
古いバイクのキャブレターに使用
対象商品:
46753935

キャブのフロートケースの真鍮製オーバーフローパイプが折れて、メーカー在庫もなかったので、市販真鍮パイプで補修にした時に使用しました。 すでに2年ほど経ちますが全く問題ありませんでした。

3人が参考にしています
2020-11-21
用途:
電動工具の自作治具へ、金属 木質等に使用
対象商品:
46753935

希望通りの製品で、多様性に優れとても満足しています。

ワールドアドベンチャー 様2020-09-06
用途:
2STエンジンのポート加工で空いた穴を塞ぐ
対象商品:
46753935

過去に使った時に温度なのか湿度七日わからないが硬化不足だったが今回は完璧に硬化して周りと同じ硬度でリューターで掘り進めてもポロっと取れることなく良い感じでした

2020-08-16
用途:
バイクに使用
対象商品:
46753935

2つを混ぜ合わせるタイプで、長い間使用できるため大変満足です。
エンジンの金属部分に使用しましたが、とても強く固まるためエンジンのアルミフィンのかけなどの補修にも大変重宝します。

1人が参考にしています
2020-05-28
用途:
エンジン等整備の最後の手段に
対象商品:
46753935

従前より、当製品をあれやこれやと使用していましたが、なくなってきたので補充のために購入しました。
近所のホームセンターより安く買える。土日割引きでさらにお得でした。

2人が参考にしています
2020-05-18
用途:
間違って穴あけしてしまった部品の肉盛り
対象商品:
46753935

バイク部品の加工中に必要以上に大きな穴をあけてしまったので、これで肉盛りして24時間乾燥後に再度穴あけとタップ立てを行い、本来のネジ止めもできて強度も十分で大変満足です。

2人が参考にしています
2020-06-06
用途:
バイク部品の修復
対象商品:
46753935

穴あけ失敗した後なんかでもこれで穴埋め肉盛りしてから24時間乾燥させれば何もなかったかのようにまた一から穴あけできてタップも立てられました。
これは最高ですね、非常に良い製品です。

1人が参考にしています
2020-07-10
用途:
サーフィンのフィンの欠け補修
対象商品:
46753935

密着性も良く綺麗に補修来ました! 無くなったらまた購入します。

2020-04-16
用途:
金属同士の接着、穴埋めに使用
対象商品:
46753935

ステンレス配管の接合と隙間埋めに使用。溶接できない場所で圧力も掛からないものなのでお手軽と思って使いました。期待通りガッツリと接着できましたが、仕上がりは良くないので見えない場所に使うのが良いかと思います。

2020-04-21
用途:
キッチンのカウンタートップが割れた為
対象商品:
46753935

以前も使用したが、兎に角強力。耐用年数も長く、耐荷重も高い。

1人が参考にしています
リブロックガレーヂ 様2021-04-10
用途:
修理
対象商品:
46753935

リーズナブルで品質も申し分ない
コストパフォーマンスは
最高です

2020-05-28
用途:
ラジコン機エンジンの排気方向調整
対象商品:
46753935

以前にも使用しましたがマフラーの補修等大変良好です。

2020-05-15
用途:
車の部品の補修
対象商品:
46753935

金属への接着性がよく、強度も十分で、効果時間もちょうどよかった

1人が参考にしています
2020-03-18
用途:
マフラーの補修
対象商品:
46753935

リアバンパースカートと社外マフラーを共存させるべくマフラーのテールパイプ部を切断し全長を短縮。マフラー出口穴を切削拡大。その後,溶接を試みるも失敗。この接着剤しかないと判断。5℃前後の状況で接着を試みたので固着するまで一昼夜以上の時間を要したがバッチリついてます。接合部の油分・埃をメタノールで拭き取り,さらにグラインダーで念入りに傷を付けたのがよかったのかも。

2020-01-29
用途:
オートバイのクランクケース補修に
対象商品:
46753935

今作業中のためまだわかりませんが,硬度・耐油性は大丈夫かと思われます。

1人が参考にしています
2021-04-12
用途:
アルファロメオの燃料ポンプリーク補修
対象商品:
46753935

タイトルのように燃料ポンプの上蓋のクラックを補修しました。
アルファで室内がガソリン臭がしたり、エンジンのかかりが悪い時はこれが多いようです。
リアシートを外してカバーを開けたら燃料ポンプ上部がガソリンでビショビショでした。
パッケージの使用方法に従い、事前に一日エンジンかけずにおき漏れたガソリンをウエスで拭き、パーツクリーナーで脱脂した後にペーパーで足付けして念のために再度アルコールで脱脂。
2液を同量よく混ぜクラックとその周辺に5ミリ程度盛る。
外気温が低めなので30分しても乾かないのでドライヤーで何度か少し暖めたら2時間ほどで硬化しました。
翌日乾いた接着剤にペーパーをかけて再度上から5ミリ厚ほど広めに塗って仕上げました。
30キロほど走行しましたが漏れは全くなくガソリン臭もなしで今のところは補修できてます。
今度漏れたら燃料ポンプ買って自分で取り替えます。

2人が参考にしています
2019-09-26
用途:
金属の接着時
対象商品:
46753935

金属の接着に使用しました、強度は十分にありました。接着(固まる)時間が少し有りますので位置決め当で多少手間取っても余裕があり都合が良かったです。2回購入し重宝しています。