オートウエルドのレビュー

平均満足度 4.50 (137件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートウエルド 隆成コミュニティ
隆成コミュニティ
1,598 / 税込 1,758
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。 【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
137件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-12
用途:
配管修理
対象商品:
46753935

3月の気温にしても、混合して練り合わせたら粘度が無くトロトロのため対象物へ留まらず流れ落ちてしまう。平面使用しか出来ない感じなので検討されている方は注意が必要です。

2人が参考にしています
2023-12-28
用途:
車両修理/修正に使用

使用感は満足ですが、使用不可時は25年保障とあり?ほぼ1年で黒い方が固まり(約1/3残り)使用不能になりましたが 廃棄してしまい保障が受けられなかったので今回は注意!します

1人が参考にしています
2017-08-13
用途:
金属、プラスチック、セラミックなどの接着
対象商品:
46753935

2液性エポキシ接着剤 では耐熱性が最高。使用もし易く手良い。
接着強度は比較未確認なので、いろいろテストしてみたい。
技術資料があれば入手したい。

2018-09-10
用途:
金属加工品の仕上げに使用
対象商品:
46753935

今まで他社商品を使用していましたが、振動でパテ割れが起き、
他に良いものが無いか探した結果、物は試しで購入して使用してみました。
以前の金属パテより振動に強いようで満足しています。

2017-03-02
用途:
バイクのガソリンタンクの小穴塞ぎ
対象商品:
46753935

バイクのガソリンタンクの小穴を塞ぎました。
説明書をよく読んで慎重に作業すれば,十分な効果を発揮します。
数か月使用しましたが,再漏れは起きませんでした。

1人が参考にしています
2019-07-15
用途:
愛車のメインテナンスに!
対象商品:
46753935

使いやすく強度も充分でした。また購入を予定しています。

2017-04-27
用途:
板金
対象商品:
46753935

2セット購入し最初の1セットは使用に関して問題なかったのですが、次のセットの時に明らかに片方の量が少なくモノタロウさんに連絡しました。すぐに新しい商品へ交換していただけ非常に助かりました。安い商品ですがモノタロウさんの対応に驚きました。有難う御座いました。

2017-04-18
用途:
趣味に使用
対象商品:
46753935

趣味のアウトドアで使うアルコールストーブを作る時に使用しています。
火炎にわりと近いので耐熱温度が気になります。
メーカースペックの倍位は欲しいです。

スピードクラシックス 様2017-03-28
用途:
シボレーアストロのドアミラー
対象商品:
46753935

シボレーアストロのドアミラーに使いました!物凄く強力に接着され普通に高速道路も100キロで走っています!すごいですね!

2017-05-03
用途:
ポータブル発電機の修理
対象商品:
46753935

使いやすかった期待どうりのオートウエルドまた買いたい。

トランスポート広島 様2021-12-05
用途:
車エンジン部品。アルミダイキャスト製の部品が割れ、くっつけるため。
対象商品:
46753935

出来たと思わせ取り付けるも瞬時にオイル噴出した。全く使い物にならない。仕上げも施工もヨシ!叩いても丈夫そうなので期待したが、時間手間、何より高い価格。ドブに捨てました。始めから新品部品買えば良かった。貧乏性出したおかげで大損。使わない方がいいですよ。損するだけ。

3人が参考にしています
ピデスアート 様2018-02-23
用途:
車、バイクの修復
対象商品:
46753935

通常デブコンを使用しますがちょっと固定場所が並行でない場合には
オートウェルドで固定します。
シリンダーの欠損には使えますがタップを立てた場合
元よりは強度が無いのでそれ以外の場所で使用しています。
既に3個モノタロウさんで購入しました。

3人が参考にしています
2017-05-20
用途:
部品の補修
対象商品:
46753935

十分な接着力がる。しかしながら、振動が強いと破断しやすい。

スタジオK 様2017-02-05
用途:
ABS樹脂やアルミの接続。欠けた部品の修理などに。
対象商品:
46753935

大変満足しています。乾燥後の硬度も金属と同等にあります。

2018-11-27
用途:
燃料タンク補修に、最適、漏れない。
対象商品:
46753935

使いやすく、漏れない長い時間は、試していないけど、

株式会社セプコ 様2017-01-14
用途:
農機具の修理
対象商品:
46753935

本当にびっくりするくらい強力に接着しました。鉄同士の接着に使いました

2018-01-29
用途:
強度部材の補修
対象商品:
46753935

エンジンのクランクケースの修復に使用、ドレンボルト部のクラックと言うめんどくさい所でしたが、問題ないです。

4人が参考にしています
2016-09-29
用途:
各種パーツの接着
対象商品:
46753935

以前から評判が良かったので、今回購入してみました。
初期硬化は少し時間が掛かりますが、接着力は大したものです。

1人が参考にしています
2016-06-16
用途:
溶接が外れた部品や、肉盛接着等
対象商品:
46753935

自分の知る限り最強の接着力、溶接並みと言う、うたい文句は伊達ではありません。ただ、完全硬化に本当に24時間必要なので、途中で触れないでいるのが、結構苦痛です(笑)注意すべきは接着対象自体の強度が低いと、素材の方から折れますので、過信は禁物です。最終的にかなり固くなるので、肉盛した時の安心感はあります。用途を選べば最強でしょう。

4人が参考にしています
株式会社高須ゴム 様2021-07-16
用途:
角パイプの接着

『溶接なみの協力接着剤』みたいですが、
テスト条件
角パイプ40mm、肉厚2mmの切断面全面に塗布・その後貼り合わせ
20時間後片側を万力で固定して端面をハンマーで殴る
(せん断荷重)
結果
NGです。
誇大表示ですね、『鈑金はんだなみの接着剤』に変えたほうが良いと思いますよ?

8人が参考にしています