エコロイヤルセメント(床材用接着剤)のレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ
東リ
1,198 / 税込 1,318
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。 【用途】コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-14
用途:
フロアタイル張り付け時

リフォーム時に少量のフロアタイルを張る場合にこの1kg入りの床用接着材が手配できて助かります。

2025-03-10
用途:
Diy
対象商品:
05298186

こちらの製品は簡単に使用でき、手軽に貼り付けることができます。施工もシンプルで、耐久性に優れています。時間が経っても色あせることなく、元の色を保ちます。ありがとうございます。本当に満足しています

有限会社 KCS 様2025-05-27
用途:
ジュ-タン張替

いつも、発注して2,3日で届くのでいつも、助かってます。

株式会社 MSS 様2024-12-13
用途:
床メンテナンスじ使用

伸びもよく使いやすい。
他のメーカーより値段も安く毎回使用させてもらってます。

平久井商店 様2025-01-15
用途:
CFの貼り付け
対象商品:
48829462

つかいやすく、ちゃんとくっつきます。
プロしようです!

2024-05-15
用途:
床タイル貼替
対象商品:
05298186

工場の床タイルを張り替えるにあたって、以前使用していた別メーカーに近い物を探しました。
結果として、問題なく施工できたみたいだったので安心しました。
18kg入を1缶だけでは足りなかったのでリピートしました。

2024-08-13
用途:
床リフォーム
対象商品:
05298186

ケースが紙でなく汚れに強くヘラが付属しているのがとても良い。使い心地も上々です。これからもお世話になります

合同会社カトレア 様2024-03-18
用途:
CF接着
対象商品:
05298186

お世話になります、リピーターです!
安くて使いやすいいい商品です。

2024-01-18
用途:
CF貼り
対象商品:
05298186

18Kには、くし目ゴテが付属してるので買わずにすみました。粘土もほどよく、施工しやすかったです。

2022-12-29
用途:
床用タイル貼付け
対象商品:
48829471

割れた床タイルの張替に使っています。
しっかりくっつき使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
株式会社 たから工業 様2022-03-23
用途:
人工芝の接着
対象商品:
05298186

塗りやすく・乾きやすいので助かりました。また、購入します。

一っ心住設メンテナンスサービス 様2019-11-27
用途:
CF材の交換時に使用
対象商品:
05298186

とても使いやすく、臭いも少なく乾燥状態も良好です。価格的にも満足できますよ。 業務用があるのもいいですね。

2018-12-13
用途:
Pタイルの貼り替え
対象商品:
05298186

同メーカーの上位品種もありますが、築40年以上の古いビルの床貼りなので、そこそこの接着力があるこの製品に選んでいます。また、衣服に接着剤がついたときでも、すぐに水洗いや洗剤をすれば、落とせるのも良いです。

3人が参考にしています
2017-12-11
用途:
Pタイルの修理
対象商品:
48829462

Pタイルを部分的に修理しようと思ったら、接着剤が容量の多いものしか見当たらず、あまっても次いつ使用するのかわからないので、少量のものを探していました。
施工性がよく、ちょっとした床の修理にはもってこいです。

2016-06-20
用途:
クッションフロア施工
対象商品:
05298186

毎回の事ですが接着性は良かったです。使いやすいです。

2015-12-27
用途:
既存Pタイル床の修繕に利用~
対象商品:
48829462

以前は、純正品だと4L入り缶しかなく、遣い切る前に、、、駄目にしてたので、1L入りチューブは非常に助かります。
12本入り梱包をバラして販売して戴けているので、、、予算の無い修繕には、大助かりです。