フロントフォークオイルのレビュー
- 用途:
- オートバイのメンテナンス用(交換用)
指定粘度だったので購入しましたが、残念ながら異なる粘度の他メーカー品を使ったでの使っていません。
- 用途:
- フォークオーバーホール
- 対象商品:
- 51672555
2.5Wを使用しました。現在入手できる物の中で最も40℃動粘度が低いので貴重です。消泡性も良いようです。
- 用途:
- CG125のフロントフォークセッティングに
- 対象商品:
- 51672537
純正10番からの入替えです。
動粘度で1.5倍ほど固くなり、ブレーキング時のノーズダイブが穏やかになりました。
フロントフォークが全体的にゆっくり動く感じになり、ハンドリングも落ち着いた気がします。
同社の5番とブレンドしてセッティングしたいと思います。
- 用途:
- スクーターフロントフォークオイルに使用
- 対象商品:
- 51672512
もともとそれほどの性能を有していないスクーターのフロントフォークオイルに使用しました。さすがに専用メーカーの品物だけあって、貧弱なサスでもそれなりに動くようになり、低性能をオイルでカバーしてもらっている感じです。少々お高いですが、使ってみる価値ありです。
- 用途:
- アドレスV125に
- 対象商品:
- 51672546
アドレスV125のノーマルの10番では殆どダンパーが効いてる様に感じなかったので、
一気に40番を入れてみました。
流石に40番は街乗りでは硬すぎたかも? 別の乗り物になりました。
ブレンドすれば良かった。
へたってくればちょうどいいかな。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 51672537
とりあえずメーカー指定の番手を購入してみました。
まだ交換はしていませんが前回の印象だと悪くはないので
商品としてはいいと思います。
- 用途:
- KSR2に使用
ELFを使用していましたが、安価で500cc。
使いやすい量でフォークスプリングでも有名なこちらを選択。
なんら問題なく使えています。
これからは継続します。
- 用途:
- グロムのフロントフォークオイル交換に
- 対象商品:
- 51672512
グロムのフロントフォークオイルは左右合わせて500cc未満である。1L缶では余りが多すぎので、このオイルをチョイスした。
グロムは倒立フォークではあるが、オリフィスが大きすぎて、オイルの粘度や性能があまり反映されないように思う(まあ、格好だけの倒立フォークだから)。ステアリングステムのOHも同時実施をしたため、ハンドリングがスムーズになり、スラロームもしやすくなったが、オイルの性能なのか、ステムベアリングのOHの効果なのかはわかりにくい。
まあ、純正オイルより性能が上なのは間違いない。
欠点は高価なことかな?1L缶に換算すると3000円を超えるオイルなので、安くはない。
- 用途:
- ZRX1200R
- 対象商品:
- 51672591
走り方によるのでしょうが、1万5千kmほどから性能が落ちるのを感じます。(同ブランドのスプリングを使っているせいもあって、他のオイルと比較していないので参考になるかどうか・・)
- 用途:
- レース用バイクのセッティング用
- 対象商品:
- 51672546
違う番手のオイルとブレンドして使用していますが、他のメーカーのものよりも性能が落ちるまでの期間が長いようです
- 用途:
- フォークオイル交換
- 対象商品:
- 51672494
オイル注入後エア抜きをするのですが、消泡性が良いのか他社製品を使用して作業したときよりもエア抜き作業が早く終わりました。性能にも期待出来そうです。私のバイクのフォークはオイルが片側550ml使用するので、1Lだけではなく500mlの設定があるのもありがたいです。