ガスケット シリコン 高耐熱のレビュー

平均満足度 4.55 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。 【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
174件中 161~174件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-06
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
58108267

価格に差があまりない為定番ブランドの物でも良かったがアルミチューブだと工具箱の中で押されてダメになりそうなのでこちらに、半分の量で6割の値段ならみんなこれ買うと思う。

2016-07-16
用途:
バイクのマフラー接続部に
対象商品:
58108267

安いので心配でしたが、使用に関して全く問題ありません。

2014-10-19
用途:
バイクのマフラー取り付け
対象商品:
58108267

他で売られている商品と遜色ないです。値段も容量に対して安いのでまた使う時があれば購入します^^

2人が参考にしています
2014-05-07
用途:
マフラー
対象商品:
58108267

使えるよ。

サイエンステクノロジー合資会社 様2017-06-14
用途:
旧車のクランクケースの組み立てに使用
対象商品:
58108267

クランクケースの荒れた篏合面の接着が油漏れもなく完全にできた

1人が参考にしています
2013-05-27
用途:
バイク用エキゾースト周りに使用。
対象商品:
58108267

おすすめ、での使用。
コスト、満足度共、良。
強いてあげれば、色がさ錆びた色に似ているのが難。
個人での使用

2人が参考にしています
2014-10-20
用途:
CB1300SB(SC54)のマフラー用として
対象商品:
58108267

スリップオンマフラーの繋ぎ目に使用しました。
特に問題ないのですが、今まで使っていたものが黒だったのに
コレは茶色でした。一瞬びっくりしました~。
私の使用方法で機能的には排気漏れもなく、安価でこの容量なら文句の言いようもないですね~
スリップオンに使用するだけなので、使い切るのに何年かかるのだろう~(*´∀`)

4人が参考にしています
2016-03-29
用途:
マフラーガスケット
対象商品:
58108267

中古で購入した社外マフラー。フランジのボルトナットの締め付け部分が締め込み過ぎで湾曲し、本来の気密性が保てずに排気漏れと水がポタポタ。これでは車検に通らないので、ガンガムを使用しましたが、古くなると石膏のようにポロポロと落ちて、またまた排気漏れ。なんとかならないか?と思い見つけたのがこの商品。フランジとガスケットの間に薄く塗り、フランジ回りにはたっぷりと密閉するように塗布。24時間で完全硬化し、弾力性のあるゴム状に。これなら隙間が大きくても密閉できます。耐熱性も問題なく、触媒後ろと中間パイプのフランジ、中間パイプとリアピースのフランジ、全て問題なく性能を発揮しています。

4人が参考にしています
2015-10-07
用途:
エキパイの排気漏れに使用
対象商品:
58108267

エキパイジョイント部分の排気漏れ修理に利用
ほぼよい硬さで作業がしやすかったです。
あとは、耐久性ですがもう少し様子を見ないとわかりません。

2014-11-18
用途:
薪ストーブのジョイント・煙突ジョイントのシール用
対象商品:
58108267

量が少ないので、複数買わないと足りなかった。

1人が参考にしています
ジー・プラン有限会社 様2013-10-21
用途:
蒸気管コンクリート貫通部止水処理
対象商品:
58108267

チューブが小さいので1箇所に2本使うことになってしまい、その点が不便だった。
コーキングガンで使用できれば、もっと良い。硬化速度も適当で液だれもしにくく
使用は問題がなかった。

2013-11-03
用途:
エンジンまわり
対象商品:
58108267

いざというときのたよりの綱です。

2013-11-15
用途:
バイクのマフラーの取り付けに
対象商品:
58108267

使いやくて振動にも強そうです。

2013-06-18
用途:
車のマフラーのメタルガスケットの漏れに使用
対象商品:
58108267

他の方も書かれていましたが、チューブの外観から黒色をイメージしてしまいますが、実際は薄い茶色です。目立つ所に使う事は無いですが、ラベルの色は内容色と合わせた方が良いと思います。
絞りノズルが付属していますが、先端のキャップは有りません。どのサイズに切っても適合する伸縮性の有るキャップを付属して欲しいです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。