タイトボンド オリジナル木工用接着剤のレビュー

平均満足度 4.60 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイトボンド オリジナル木工用接着剤 フランクリン
木材そのものよりも強度が出るような製法で開発されており、研磨性に優れ塗料の上塗りに影響されません。 耐熱性、耐溶剤性そして防カビ性に優れています。 広葉樹と針葉樹のどちらにも適し、なおかつその他のほとんどの多孔質素材にも適しています。 使用法が簡単で、非毒性、無溶剤そして水で拭き取ることができます。
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-31
用途:
木工部分の接着
対象商品:
58114341

乾きが早くて強度も有り使い勝手が非常に良いです!木工用では一番良いかと思います!

2018-11-20
用途:
DIYで箱物 飾り棚家具
対象商品:
58114332

タイトボンド 早く知ればよかった?
とても使いやすく塗りやすく伸びがスムースで最高だ。

2018-11-02
用途:
木工
対象商品:
58114341

強力接着剤で乾きも早く非常に使いやすいので、常備品になりました

HummingBird 様2018-08-05
用途:
木工
対象商品:
58114341

定番のボンドで乾燥後きれいに削れるので使いやすいです。また消費期限は2年ですが届いた商品は製造後6ヶ月のものでした。まあこんなものでしょう。

2018-10-31
用途:
木工制作
対象商品:
58114341

国産品より乾燥が早く便利
少し垂れやすいけどいいいね。

2018-10-06
用途:
木材加工
対象商品:
58114341

よく垂れるので拭き取りに焦りますが、乾燥するのも速いし、接着力も申し分ないです。

2018-09-07
用途:
板同士の接合
対象商品:
58114341

今まで使っていた木工用のボンドとは桁違いに強力でした

2018-05-30
用途:
木工品の接着
対象商品:
58114332

一般的な白い木工ボンドより粘度が低いためMDFのような吸い込み多め
の材でもなじみやすく使いやすい。また、塗りつぶしの塗装前、ピンホールのような小さいへこみはこれを使って埋める場合もあります。

日本アイボリー株式会社 様2018-08-09
用途:
木材の貼り付け作業時
対象商品:
58114341

さらっとしていて、乾くのもはやいので素早く伸ばして使っています。付属で専用のヘラがあったら、なお良いと思います。

2018-05-07
用途:
木工作業での接着
対象商品:
58114332

木の接着といえばタイトボンドです。自分の使用頻度で容量が選んでいます。

葛籠屋工房 様2018-04-26
用途:
木工及び厚紙を使っての立体組立に
対象商品:
58114332

日本の白ボンドより乾燥が早いようで、接着も早く強度も充分で使いやすいです。

2018-03-05
用途:
家の内装の補修
対象商品:
58114332

固定さえしっかりやれば強力に固定してくれる。突っ張り棒と併用して使用した。

2018-05-29
用途:
フローリング材の固定
対象商品:
58114341

以前より、模型関係に利用しており商品内容は納得していました。
今回は木材固定用に大きめのサイズが選べ重宝しました。

NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様2018-02-04
用途:
木工製品の接着
対象商品:
58114341

さらっとしてるわりに接着すると離れない素晴らしい製品です・
ギターボンドと呼ばれる理由がわかりました。接着ボンドとしては。最高です

2018-03-12
用途:
幕板下地に仕上げ材を貼り付ける時
対象商品:
58114332

塗り口がそのまま使えて便利。
蓋を失くす心配が無い。
薄く均等に塗り易いので、きわギリギリにも塗れる。

2017-07-27
用途:
軽量木材の接着
対象商品:
58114323

通常は白い木工用ボンドを使用していますが、軽量木材の時に使用しています。接着圧力がなくても早く接着できるためです。接着圧力を上げる事での変形や締め付け跡残りを避けるためです。3倍高い分の働きはしてくれます。
強度は多少強いようですが、白い木工ボンドでも固着すれば、同じ強度と感じています。乾燥後の収縮率は高いようなので、たっぷり塗布するようにしています。塗布は先端形状が良くできていて使いやすいです。ボンド使用後、塗布口をの拭き取りをしないと、残りかすが固まってしまいます。

佐野バイオリン工房 様2017-10-27
用途:
木工の細かな作業など
対象商品:
58114341

固まるまでの時間が短く、接着力も強いので昔から気にいって使っています。

有限会社タケチクリーン 様2017-05-31
用途:
木工部品の接着
対象商品:
58114323

乾燥が早く、接着力が強いタイトボンドⅢアルティメットを先に購入していたのですが早く乾きすぎると困る部分だったので後から購入。
使った感じ乾燥はそう変わらないように思いました。接着力はわかりませんが両方使い分けます。

2017-07-03
用途:
日本の木工ボンドと比べて
対象商品:
58114341

コニシボンドのいわゆる「木工ボンド」と比較します。
コニシボンドは、粘度が強いです。よって、流れてはいけない物の貼り
付けを得意とします。こちらのタイトボンドは柔らかいです。ボンドの
出口も工夫してあって、ビスケットジョイントの溝への流し込みが
簡単。コニシボンドと使い分けています

株式会社CGKクリヤマ 様2017-07-23
用途:
スピーカーのエンクロジャーの組み立て
対象商品:
58114323

硬化した時の強度が高く木材接着には最適ではないでしょうか。