軽自動車用ディスクローターのレビュー

106件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 17786317
2016-07-14
用途: ブレーキオーバーホール

スズキのパレット(MK21S)のローター交換に使いました。使用2週間目ですが特に問題なく作動してます

対象商品 : 60835661
2016-06-12
用途: ブレーキローター腐食交換

部品の検索から選定までメーカー及び価格が選べるのでいつも利用しています。納期も早く地方に住んでると大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品 : 60835607
2016-09-29
用途: 錆び錆びのブレーキメンテナンス
その他業種

純正と代わりなし
ブレーキパットも交換すれば良かったです

対象商品 : 60835573
2016-09-02
用途: リプレイス用
Garage Choice 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

パッドの当たり面外周及び内周端からの錆が出るのが純正に比較して早すぎる=錆び易い様に思います。価格がリーズナブルなだけに少し残念

対象商品 : 60835494
2017-02-02
用途: 愛車整備時

問題なく使用出来ています。商品お安く提供していただき助かります。

対象商品 : 60835512
2016-06-17
用途: 自社車両のメンテナンス

ブレーキのオーバーホールでついでに交換しました。前よりブレーキの利きが良くなった気がします。

2017-01-11
用途: 機械のメンテナンス時

安心して使用できました。価格も安く、大変満足しています。

対象商品 : 60835625
2016-04-07
用途: ブレーキローターの消耗による交換及び、引きずりによる焼き付きによる破損の修理。
建設業・工事業

摩擦面とそれ以外の部分も銀色に塗装されており、美観に優れていました。できれば、ドレスアップを目的とした赤や金、青メタリックや黄色などのバリエーションを追加していただきたいです。

対象商品 : 60835494
2017-01-06
用途: 車検のついで

純正品の半額で購入できる。つかってみてなんら純正品と変わりなし

対象商品 : 60835503
2016-07-12
用途: 自動車の車検整備に使用

値段が安くとってもいいと思う。又、注文したいです。

対象商品 : 60835521
2016-03-06
用途: 仕事車メンテ
建設業・工事業

とりあえず安い!見た目も良い!まあ普段見えませんけど。18万キロで初交換。ジャダー出てたので、交換後はスムーズなブレーキングになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 60835537
2017-04-24
用途: 車のメンテナンス

違う日に1枚ずつ注文しました。
同じ色が届くといいなと思っていたのですが、届いたのは黒と白。
それはいいのですが、白の方はパッドが当たる部分まで白に塗ってあったので、そのまま使用しても大丈夫なのかと疑問に思っています。
他の方のレビューにもありますが、黒と白で別品番にしてもらった方が良い気がします。

1人が参考にしています
対象商品 : 60835546
2016-11-20
用途: 機械のメンテナンス時

何の問題もなく使えます。価格が安く、大変満足です。

対象商品 : 60835521
2016-06-03
用途: ローターが錆びたので新品に交換
ガレージA 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

2枚たのみましたが両方黒がきました。触れもなく今の所満足。

1人が参考にしています
対象商品 : 60835564
2016-11-15
用途: 自車のメンテナンス
製造業

安い値段で部品交換ができました。特に問題なく使用しています。

対象商品 : 60835537
2017-04-24
用途: 車のメンテナンス

違う日に1枚ずつ注文しました。
同じ色が届くといいなと思っていたのですが、届いたのは黒と白。
それはいいのですが、白の方はパッドが当たる部分まで白に塗ってあったので、そのまま使用しても大丈夫なのかと疑問に思っています。
他の方のレビューにもありますが、黒と白で別品番にしてもらった方が良い気がします。

対象商品 : 60835564
2016-06-08
用途: ムーヴの整備に
オートキャロル 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

研磨に出すより安い。

1人が参考にしています
対象商品 : 60835521
2016-05-25
用途: 自家用車のメンテナンス時
サービス業

2枚同時に注文しました。色も黒に揃えて到着しました。ありがとうございます!

対象商品 : 60835503
2016-04-26
用途: 機械のメンテナンス

ローターが鵜紙交換してみてまだ一か月たっていないので、何とも言えないが今の所いい。

対象商品 : 60835555
2016-02-15
用途: ワゴンRのディスクローターが減って、レコードのような傷が入って来たので交換しました
建設業・工事業

2つ買い、黒とシルバーが来ました、シルバーの方はパッドが当たる面に塗装がついたままで、黒は削ってありました また、外すとき使う8mmの穴の開いている位置も違いました、1台のくるまに使うには少し抵抗感がありました、どちらかの色に揃えて販売していただけると良いと感じました、交換はして頂けなかったので近々シルバーの方を黒く塗って使う予定です

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。