フューエル (ガソリン) フィルター バイク用のレビュー

平均満足度 4.22 (212件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。 【用途】バイクの交換用フューエルフィルターとして
212件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-14
用途:
整備作業
対象商品:
60850657

このサイズあまりないのでもっとラインアップ増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2017-10-04
用途:
旧車メンテナンス
対象商品:
60850657

燃料タンクが古くサビが多く 今までは頻繁にキャブレターを分解清掃していた(C50スーパーカブは小さなフィルターがキャブの中に付いている為)ので フュエルーラインに組み込み。本体が透明な為詰まったゴミがよく見える。 一番小さいと思われる本品を取り寄せたが もう少し小さ物が欲しい

2016-08-06
用途:
純正品交換
対象商品:
60850657

問題無く使えてますが、余り必要無かったかな?

2016-12-30
用途:
家庭菜園用耕運機の燃料系統に追加
対象商品:
60850657

28年間使用している石川島芝浦農機製耕運機KB252(三菱農機製MM25のOEM 90cc約2馬力)の、燃料コックとホースを新品交換する際に、燃料コックの入口側に追加した。年数回各1時間程度の運転で約2年間使用している。一旦乾燥すると抵抗が大きいのか燃料が流れづらく、始動しづらいことがある。原因不明だが大出力長時間運転時にエンジン停止したことが数度ある。フィルタ内部の燃料と汚れ状態を目視できるのが良い。下流側の汚れは大きく改善しており、ろ過性能は高いとみえる。

カロッツェリア カワノ 様2013-09-03
用途:
旧車のガソリンフィルターに
対象商品:
60850657

ホース内径Φ6・8mm共通 なのが良い。 ホースの異形ジョイントとしても使えるので良いです。 ガソリンが見えるので故障の時の判断が早い。

1人が参考にしています
2015-10-26
用途:
スノースロワ11-17
対象商品:
60850657

対応できました

2016-10-02
用途:
バイクの燃料タンク追加時に装着
対象商品:
60850666

Φ6と書かれていたが、緩い・・・
Φ6のホースを差し込んだ後、クルクル回るほどです。
クランプで止めていますが 燃料漏れが心配なので、他商品を購入して交換します。リピートは無いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-10-21
用途:
旧車のフィルターとして使用
対象商品:
60850657

四輪旧車の燃料タンクがさびており処理しても〃なかなか取れずフィルター2個対応しています。

2016-09-22
用途:
オートバイ メンテナンス
対象商品:
60850657

これは無い。
大き過ぎる、長過ぎる、白い部分と透明部分の接着が雑過ぎ、設計も製造も全部ダメ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-08-19
用途:
スーパーカブのガソリンホースに取り付け
対象商品:
60850666

タンクからの細かいゴミをキャッチしてくれますが
ガソリンの流れが少し悪くなっている気がします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-08-16
用途:
つくりはもうちょっと
対象商品:
60850657

溶着部の仕上がりが荒い。
漏れはしないですが、見栄えも重視してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-03-30
用途:
エンジン付機械の燃料フィルターとして仕様(キャブオーバーフロ-防止)
対象商品:
60850657

商品が大きすぎて使用出来ない場合が多い、小さいフィルターがあればもっと使用出来ると思います

1人が参考にしています
2016-01-20
用途:
古いバイクに取り付け
対象商品:
60850657

ゴミや錆の発生が見やすい。
ケースが弱そうなので、取付時に接触しない方がよいと思う。

2015-07-23
用途:
スクーターに使用
対象商品:
60850657

問題なく使用してますが、思ってたより大きかったです。
きちんとサイズを確認しないとダメですね。

2014-10-30
用途:
原付バイク
対象商品:
60850666

底にゴミが溜まるのが見えていいです。また買います。

豊島無線電機株式会社 様2015-04-20
用途:
海外ラリーガソリンの濾過
対象商品:
60850666

モンゴルラリーで8日間使い、帰国ご、外して放置、テーブルから床に落としてしまったら、中のフィルターが外れて、次に使えなかった、使用感は、漏れなく良好でした、ロシア製の粗悪ガソリン使用したからでしょうか。

2014-06-17
用途:
ガソリンではなく、水を通して使用。ラジエターを冷やすための霧吹きように。
対象商品:
60850657

水をろ過するのに使用していますが、今の所何の問題もありません。

2015-05-26
用途:
バイクのガソリンタンク出口に追加した。
対象商品:
60850657

想像していたサイズより大きく長く取り付けるのに苦労した。

2015-01-13
用途:
バイク整備
対象商品:
60850657

タンクがサビで汚れているので装着しました
透明で汚れやガソリンの流れが見えるので使い勝手いいです

2014-05-05
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
60850657

リピート購入です。
今回はメンテナンス用でしようしているガソリンタンクに取り付けしました。
一回バイクのタンクにいれたものを取り出して、再利用するさいにこのフィルターを通して使用します。大きいけどゴミや錆が見やすいのが良い。