クーラントファンネル エア抜き 国産車対応のレビュー

平均満足度 4.11 (173件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
173件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Garage-KH 様2013-11-22
用途:
ラジエタークーラント入れ替え時
対象商品:
73915721

このタイプでこの値段ならば文句なしです。
あとは耐久性だけですね。

有限会社アイカワ 様2014-08-28
用途:
L,L,C 冷却水の交換時
対象商品:
73915721

ラジエーターのキャップ口に合わせて、アダプターが用意されているので、ほとんどの国産小型車に対応出来ます。ほかの整備士にも勧めています。

2014-08-06
用途:
クーラント交換
対象商品:
73915721

かなり作りが良いです!有名なメーカー品より良いかも知れません。お薦めです!

2014-02-22
用途:
クーラント交換
対象商品:
73915721

コックが固い事以外は普通に使えます。以前はペットボトルを加工して行っていましたが作業効率が上がりました。良い商品をありがとうございます。

2017-10-28
用途:
ラジエーター交換後のクーラント補充に
対象商品:
73915721

セッティングなどは問題なし
コック式なので止水は確実
ラジエーターからアダプター取り外しの際に
外れなくなり焦ったが
もう一捻りで外れた

1人が参考にしています
2014-07-01
用途:
エアー抜き
対象商品:
73915721

数万円も出してラジタンを購入するより安くて同作業ができるので良いと思う

2014-06-23
用途:
クーラント交換
対象商品:
73915721

いろんな車種に対応するアダプターも付いているため汎用性がいい。
容器が透明の為、クーラントが無くなると遠くからでもわかる。

2016-12-08
用途:
クリマのメンテナンス用
対象商品:
73915721

車のメンテナンス用として購入しましたが、どうやってもラジエターと接続できない車があり、少々がっかりしました。
家族で5台ありますがそのうち2台接続できませんでした。

2人が参考にしています
2017-08-14
用途:
LLC交換時
対象商品:
73915721

スズキのエブリィワゴンに一番小さいのを使用。ガスケットがきちんと収まらず、ぐらつき漏れる。

2014-03-21
用途:
冷却水交換
対象商品:
73915721

エンジン始動中でも、十分使えた。

2015-12-21
用途:
これはいいです。
対象商品:
73915721

ラジェーターのエアー抜きに必需品

2016-09-29
用途:
クーラント交換
対象商品:
73915721

アダプターは3種類もいらない。必要なメーカー品に適合する物だけでよいので価格を下げて欲しい。

2015-07-30
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
73915721

使用感は見た目通りで、コックがついていて便利。狭い空間(作業車など)での交換はできないので仕方ないかと思う。

2015-03-29
用途:
ラジエーターエア抜き
対象商品:
73915721

アタッチメントが、取り外しの時なかなか外れず苦労します。寸法に余裕がない作りなので、コツがいります。ある程度遊びのある作りになれば、脱着もスムーズにいきます。改善して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-05-27
用途:
クーラント交換

クーラント交換作業がやりやすくなりました。
コック付きなので、入れすぎても無駄にしないで済む。
本体付け根のネジ部分からにじみ出た。
ちょっと強めに締めたら止まったが、締めすぎなようで不安。
ほかの方も言っているが、アダプターの取り外しが固い。
価格を考えれば○

2015-03-27
用途:
ラジエーターのエア抜き
対象商品:
73915721

ラジエーター側のアタッチメントが取り付けは出来ましたが、外すのに苦労しました。アタッチメントのツメに適度な遊びがないので、ラジエーター側の口金に引っ掛かり外れないようでした。その他は問題ありません。

2015-12-09
用途:
自家用車
対象商品:
73915721

2度目(1年以内)の使用時にはゴムパッキンが劣化して水漏れします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございません。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2016-04-04
用途:
ラジエータエア抜き
対象商品:
73915721

ファンネルを装着してクーラントを注ぐとエアの抜けが悪いのか中々クーラントが入って行きません。時間ばかりかかって作業効率が悪く感じました。以降使う気になりません。無駄金叩いた感じを受けております。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品を確認させていただきたいと思いますので、別途連絡させていただきます。

2014-08-01
用途:
車検整備等

他社からも同じ商品が出てますが、おそらくここから仕入れて転売してるのでは?と思う位、モノタロウさんが最安です。
私は整備工場で使用しておりますが、よく勝手に他の整備士に使用されております(笑)
その為か、使用頻度の高い青色のアタッチメントが損傷してしまい、再度購入を検討しております。
この商品の一番いいところはクーラントを注入する時に廻りを水浸しにしないところと、装着したまんまで他の作業ができる点です。
後、バモス等のエア抜きが困難な車両でもフロントさえリフトアップすれば難なくエア抜きできるので、もうこれが無いとクーラント交換ができないとさえ思える位、よくできた工具です。

1人が参考にしています
2014-11-21
用途:
LLC交換に!
対象商品:
73915721

普通に使えます。