リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用のレビュー

平均満足度4.39(241件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。【用途】DC12V車専用です。

241件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 88635066
2017-08-14
用途: 電装品増設時

他ブランドより安いが普通に取付でき、問題無く使用出来ています。

対象商品 : 88635066
2014-10-10
用途: 仕事で
ドリーム・オート

価格が安く、お客様も、喜んでいただけました。

対象商品 : 88635075
2019-01-08
用途: フォグランプ取り付け配線
サウンドガレージL,T

MAX360W(12V/30A)ですが在庫で保管していましたが不良品で使用出来ませんでした。2個あったので交換しても同じでした。ロットでだめだと思います。結果カー用品店でエーモン工業の商品を購入して対処しました。安かれ悪かれ商品です。仕事で使用するならやめたほうがいいです。
購入から1年以上たっているので交換、返品は効かないと言われました。
未開封だったのでこの商品は使わなくても1年しか持たないってことです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 88635066
2017-04-17
用途: ホーン交換

ちょうど1年過ぎたあたりで錆による固着で動作不可に。
本体カプラー部のわずかな隙間を無くしてもらえれば
もっと寿命が延びるかも。
交換期限も過ぎていたのでホームセンターで
隙間がない他社製品に買い換えました。

対象商品 : 88635066
2017-06-16
用途: 低価格よ良いが
製造業

低価格は良いが、エーモン製よりもサイズが大きいのでバイクなどコンパクトを求める場合は避けたほうが良いかと思いました

1が参考にしています
2018-09-11
用途: ホーン用電源リレー
電気・ガス・熱供給・水道業

リレーの取り付け時にカプラーから端子ごと黄色配線がエンジンルームに落下して 行方不明になりました、純正ホーンと配線を取り外していたため
元に戻せず 端子と配線を購入し
自作し 取り付けました。
無駄な時間と余計なお金を使いました。製品検査と管理をしっかり
実施して下さい。
見た目は エーモンと同じみたいですが
品質が 違うんですか ?

1が参考にしています
対象商品 : 88635066
2014-12-25
用途: 自動車修理
ワタナベ自動車修理工場

大きさも使いやすく、配線付なので解体車両からはずす手間を考えると安価でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88635066
2014-09-02
用途: ダブルホーン化のホーンリレーとして

シングルホーンのダブルホーン化に以前は他社の製品を利用してましたが、サイズが少し大きいかなと思いますが用途によっては此で良いとも思いました。作動具合は別に何等問題はないです。取り付け説明書が付いているのは良いのですが、出来れば配線図の様な物も取説に掲載してあれば尚良かったです。電装に使用しようとする人にはそのほうが分かりやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88635075
2018-08-21
用途: 自動車電装品

安いので3個購入しましたが2個がリレー本体の不良品で使えませんでした。残念ですが他のメーカーの物を買いなおしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 88635075
2014-12-10
用途: 車載用無線機の電源ON/OFFをリモート操作用として使用

小型で扱い易かった。

1が参考にしています
対象商品 : 88635075
2014-10-31
用途: 電装の増設

価格も安く満足です。ギボシまでの配線がもう少し長ければ なお良いと思います。

対象商品 : 88635075
2018-04-26
用途: 電装品の取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

電装品の取付用のストックとして2個購入しておいたのですが、配線しても通電せず、同時に購入しておいたもう一つに交換するも同じく作動しませんでした。
他のメーカーの物に交換したら正常に作動したので、配線間違えではないと思います。
当たり外れがあるのでしょうか...

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 88635066
2014-06-23
用途: 自動車部品取り付け
有限会社ケイ・エム・ヘルスシステム

想像していたよりもしっかりした作りで、ずっしり感があります。
これなら、自動車の電装品に関してはほぼカバーできると思います。むしろ、容量の小さい電装品に関してはもっと低用量の物でも良いと思う位です。

対象商品 : 88635075
2017-12-23
用途: バッテリーから直接電源を取るために
その他業種

青線をACC、黒線をアース、赤線をバッテリーターミナル端子より、黄線を分電用のターミナルへ。
この接続でACCをオンにして分電用のターミナルとボディーアースと通電テスターを通電テストするがランプは点かず。リレー特有の「カチッ」って音がしない。
青線に通電テスターを当てるとランプは点く。
リレーが故障していたようです。
休日でモノタロウにも連絡が付かず、エーモンの同型リレーを購入しました。
現在取り扱いが無いようで、返品or交換に対応してもらえるのでしょうかね?

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品 : 88635066
2016-10-06
用途: フォグランプの取り付け
運輸・通信業

安くて良いとおもいます。
問題なく使わせていただいております。

対象商品 : 88635075
2016-08-11
用途: 自動車の備品で使用
東伸産業株式会社

価格が安かったですが、安定していて良かったです。

対象商品 : 88635066
2016-06-10
用途: 自動車用

ちゃんと使えてこの価格、助かります。

対象商品 : 88635066
2017-11-03
用途: 農機の補助ライト用に使用
農・林・水産業

安物買いの銭失いになりました。
リレー本体は問題無しですが、コネクタ(カプラ)部分にガタツキが有り頻繁に接触不良を起します。
カプラの指直しを何度やっても変化無しで、同品を複数個使用していますがいずれも同様な状態です。
最悪品です。
高価ですがブランド品の方が安心です。

4が参考にしています
対象商品 : 88635066
2017-07-07
用途: BMWセキュリティーキャンセル
サウンドガレージL,T

他社に比べると安価で問題なく、この値段で防水だったらもっと良かったです。

対象商品 : 88635066
2016-01-15
用途: 自動車補助灯の制御

消耗品なので安くて助かります。

2が参考にしています