ラスペネ RP-Lのレビュー

平均満足度 4.79 (128件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。 【用途】ボルト・ナットの緩めに
128件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-20
用途:
簡単に
対象商品:
01433976

固着したネジがいとも簡単に外せます
これは整備には欠かせない

2020-09-24
用途:
愛車のメンナンス用
対象商品:
01433976

値段が高いので、他のものと比べ、良い機能を期待しています。

2019-07-13
用途:
バイク、車、自転車のメンテ
対象商品:
01433976

バイク、車、自転車のメンテに活躍中です。
匂いも少ないので使いやすいです。

2019-02-18
用途:
熱で固着したネジの緩め
対象商品:
01433976

初めて使ってみましたが、これの効果はかなりのものです。エキマニや触媒の高熱部のボルト類の緩め時に、吹きかけて10分程おいてからメガネで緩めると不安をあまり感じずに緩められます。焼き付いていると思われるところでも、たっぷり吹きかけてから長めに時間を掛けて浸透させれば殆どの箇所が緩みました。今まで数種類の浸透剤を使ってきましたが、ラスペネの良さは別格だと思います。さすがはワコーズというところでしょうか。

2人が参考にしています
2019-05-25
用途:
自動車のロックナットがじり回復!
対象商品:
01433976

大変助かりました、これのおかげで冬タイヤからの交換ができました

2021-09-24
用途:
ボルト、ナットを緩める際に使用
対象商品:
01433976

固着したボルト、ナットにはこいつがないとダメです。
やばそうなところには作業前日に吹いておきます。
それでもだめな時は打撃を加えつつ隙間に浸透させるイメージで吹きます。

2019-04-19
用途:
バイクのメンテナンス等
対象商品:
01433976

ワコーズのケミカル商品は色々使っていますが間違いないですね。これも固着したブレーキのキャリパーピンにひと吹きして暫く浸透させればウソのように外れます。錆びて固着したボルトやナットにも良いです。少量で済むのでたぶん一生掛かっても無くならないでしょうね。

2018-11-16
用途:
固着ボルトの脱着
対象商品:
01433976

和光ケミカル製の浸透防錆潤滑剤。
フッ素樹脂で極圧性・耐磨耗性・潤滑効果を高めるらしい。
固着したボルトからエアツール等自動車以外(自転車等)にも使えそうなのでお値段は高いけど相応に使い道ありそう(笑)
個人的にフッ素樹脂の効果で長期潤滑効果に期待

1人が参考にしています
2021-04-01
用途:
潤滑剤の定番(らしい)
対象商品:
01433976

車両整備動画には必ず登場する潤滑剤ラスペネ
一般人の定番潤滑剤556とどう違うのかはよくわからんが、ついでに購入した
プロのラスペネ
素人の556
プロはラスペネの営業が来るからその影響があるのだろう。

1人が参考にしています
2019-06-20
用途:
錆びたボルト回し
対象商品:
01433976

サビサビで回らなかったボルトに吹き付けて、しばらく我慢、吹き付けて我慢を繰り返したら回りました。
また似たような状況ならば、これを使いたいと思います。

2019-05-04
用途:
車・バイク・ボイラーのメンテナンス作業
対象商品:
01433976

車・バイク・ボイラーのメンテナンスをやっています。これらの作業時にワコーズさんのラスペネとスレッドコンパウンドがあれば怖いものなしです。

2018-09-07
用途:
ターボタービン交換の際のネジ脱着
対象商品:
01433976

遮熱板や排気の所は熱でネジが固着しておりましたが、この商品で解決しました。すごいです、ラスペネ!

TAI-AN 様2020-09-17
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
01433976

すごく根付いたサビの部分の浸透力は自分ではNo. 1です。他社のプロ用と比べても違いはあります。

2018-07-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01433976

量販店で販売していないものでもモノタロウでは取り寄せ可能で大変助かります。、

2019-02-28
用途:
自家用車のメンテナスに使用。
対象商品:
01433976

会社でも使用しています。今回は自家用車のメンテナンスに購入しました。固着したボルト・ナットの取り外し時に使用。浸透性がとてもよく、苦労せずに取り外しができとても使い勝手の良い製品です。

2020-08-10
用途:
ハイエース ローター交換
対象商品:
01433976

錆が酷くハブが固着していたので噂を聞いて ラスペネを購入しました

2018-06-24
用途:
除雪機のメンテナンス作業
対象商品:
01433976

色々調べるとこれにたどり着いて使用してみてもなかなかいいような感じです。

2018-03-26
用途:
バイク整備で必需品ですー
対象商品:
01433976

これはすごい。ゆるまないとこに<<プシュ>>して数時間放置してから「本気で臨めば!!」ゆるんじゃいます。本気!です。なので結果的にはタガネでボルトをぶっ壊しながら外すことにはなっちゃうんですけど、ゆるめれるだけでもいい、と思います。ボルトは交換できますからね。ブレーキキャリパーやクランクケース等はゆるまないから・・とバーナーであぶりたくないですからね。ガスケット・パッキンらがありますから。そういった意味でラスペネは整備の味方です。

2018-10-18
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01433976

他の潤滑剤より、浸透がよく、錆びて硬くなったネジも折れずにぬけるようになりました。

2019-04-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
01433976

他社の潤滑剤を主に使用していましたが、十分に吹き掛けてもその後熱してもどうにも動かない固着したナットがあり、噂に聞いていたこの商品を使用したところ徐々にナットが動き出し完全に回るようになり驚いています。さすがに噂通りの商品でした。