リアスプロケット アルミのレビュー

平均満足度 4.70 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)
SUNSTAR(サンスター)
6,298 / 税込 6,928
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
64件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-05
用途:
メンテ交換
対象商品:
01676018

428→520へのコンバージョンで購入しました。
国産品で安心のブランドと思います。

2018-06-13
用途:
バイクのリアスプロケット交換
対象商品:
01676535

いつものサンスタースプロケットです。
ブロンズの落ちついた風合い。目視では判断できない高精度。
梱包も丁寧だし、問題ありません。

2018-02-27
用途:
バイクに使用
対象商品:
01678994

軽量で良さそうです。
純正と比べ汚れが拭き取りやすく見た目も綺麗。
耐久性はこれから確認です。

2017-11-22
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
58960247

超一流サンスターの製品なので品質に心配は全くありません。
安く買えて自宅まで届くモノタロウで選んで正解でした。

2017-09-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
01675896

純正より軽くカッコいいのでお気に入りです。
二万キロ使ってますが、まだ行けますね。メンテナンスすれば長持ちします(油分が無くなり始めたなり千キロに一回ぐらい注油し、汚れが気になったらブラシでクリーニング→注油)。

2017-04-08
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
01675704

満足しています。5,000KMでは摩耗につては問題有りません。

how 様2017-10-26
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
01675738

スプロケットとチェーンは同時交換が原則ですのに、チェーンだけが送られてきて
スプロケットは メーカー廃盤です。と、 メールが来て慌てました。
廃盤商品が 画面に出ないよう管理して頂きたいものです。
メーカーのホームページには 売り切れ廃盤となっていましたが モノタロウさんには
商品番号が乗っていたので 在庫があると思ったのですが...他店で注文し直しました。
送料が発生して高くつきました。

MonotaROからの回答

この度は商品のご用意が出来ずご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

2020-09-24
用途:
GPZ900Rの整備
対象商品:
01678005

GPZ900R、530→520コンバート社外ホイール対応品です。品質に不満は無いのですが異なるPCDに対応するためのボルト穴が丸見えなのがマイナス1点。チェーンと合わせて軽くなったバネ下の効果は絶大。リアブレーキが効き過ぎて乗り始めは戸惑うほど。当然530より寿命は短いのですがメリットの方が多いと思います。

ヒヨコカラアスタジオ 様2016-07-12
用途:
Rスプロケット交換
対象商品:
01677542

毎回使っていますが、チェーンをこまめにメンテナンスをすると
驚くほど長持ちでアルマイトもなかなか落ちないです

大嶋クリップ 様2016-02-17
用途:
加速重視への変更
対象商品:
01678093

軽いです。 
525サイズ45丁ですが、N.W:378gです。
外品材質:鉄の42丁も持ってますが、それはN.W:1.2kgです。
御社の出荷品は、店頭販売のような化粧パッケージではないので、安価提供できていたのでしょうか? いずれにせよ、助かりました。

2015-12-03
用途:
競技用
対象商品:
01676562

信頼のブランドが安くしかも送料無料で購入できるので助かっています。量販店では欠品が多く、結局取り寄せになるので手間暇を考えるとモノタロウさんはとても便利です。

PRONTO 様2017-09-29
用途:
チェ-ンセット交換
対象商品:
01676072

純正部品販売終了の為 問題ありません アルミ製で軽いです

2017-05-30
用途:
ミニバイクレースに使用
対象商品:
01676456

ミニバイクレースに使用。サンスターの商品なら問題ありません。

2017-01-30
用途:
バイクスプロケット交換
対象商品:
01678942

製品的には、歪みも無く、精度も良いようで問題ありません。 後は使用による磨耗度をみて行く事ぐらいです。  カスタムベースの場合、品番で探すのは、骨が折れます。 製品説明には、AFAMのように「厚み・内径寸法・取付け@寸法」も記載して貰えると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2015-11-23
用途:
2輪車の補修
対象商品:
01676718

他店に比べて 安価であったのでこちらで購入させて頂きました。
消耗品のため安価に入手できると助かります。
品物そのもは サンスターなので間違いないと思います。

2018-10-29
用途:
nc700xに使用
対象商品:
01676675

42000㎞走行で初めて交換 いきなり音も振動も激減して感動しました
チェーン Fスプロケも同時交換です

2015-07-22
用途:
オートバイのリアスプロケット交換
対象商品:
01678032

海外メーカーを使用してましたが、このサンスタースプロケットの耐久性は抜群です。さすがメイドインジャパン!!

2020-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
01676185

サンスターリアスプロケットは薄い金色できれいです。

2018-05-25
用途:
交換
対象商品:
01675966

4/13の購入だが、納期延期の連続で未だ納品されず。
メーカーへの催促、フォロー不十分でしょうか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-04-11
用途:
87年式SR500に取り付ける為
対象商品:
01679658

純正に比べて、かなり軽いです。