プラグケーブル Φ7のレビュー

平均満足度 4.63 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラグケーブル Φ7 DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
599 / 税込 659
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
51件中 41~51件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-20
用途:
農機の修理
対象商品:
04002005

台湾の「ZUU KONG 裕光電業有限公司」製でした。
抵抗0Ω、冬でも柔軟性有、外観や断面を見る限り国産品と特に変わりない感じがします。
大陸製独特のにおいがしますので、耐久性が心配です。

2人が参考にしています
2016-08-01
用途:
バイクのプラグコード交換
対象商品:
04001996

バンディット250のプラグコード交換に使用しました。1mの長さでピッタリでした。

2016-01-14
用途:
プラグコードの交換
対象商品:
04001996

ヤマハドラッグスター平成8年式のプラグコード交換に使用しました。
長さが1mあるので、好きな長さに切って使えるのがいいですね。
特に問題はないと思います。

2015-10-25
用途:
古くなったので
対象商品:
04001996

適当な長さが適当な値段で購入できて満足です。

2019-01-05
用途:
刈払い機のプラグコード交換に
対象商品:
04001996

あったかな日の午後だと何回もスターターを引いてやっと動く刈払い機の修理に。キャブの清掃等を行っても症状が出るのでプラグを疑ってみると火花が全く見えません。なんとテスターで調べるとプラグキャップ内のコイル状の接点が外れていました。何度も修理をしているうちにコードが傷んでしまったので新しく購入して交換しました。おかげで今の寒い早朝にも始動出来るようになりました。キャブ清掃でも治らないときは疑ってみるべきです。いまはバチバチ火花が飛んでます。(直前のはレビュー商品の間違いです。すみませんが消去お願いします。)

2018-02-01
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
04001996

外部にプラグケーブルが露出しているバイクは、これがカチカチになって断線や絶縁不良等を起こす、触って硬い場合は交換したほうが無難。この商品は多くの純正ケーブルと同じ7mmなのでコイルやキャップに取り付ける際に加工の必要がない。

2018-12-17
用途:
刈払機ハイテンションコード修理(そのままでは使えない)
対象商品:
04001996

外径7mmのため、そのままではイグニッションコイルの取り付け部分(約6mm)に
接続できないので加工が必要です。
交換後は高回転域でのミスファイヤーがなくなりました。
刈払機用の外径のハイテンションコードとプラグキャップは何故かバラ売りがないので不満。

2017-08-30
用途:
スクータに使用
対象商品:
04001996

古いスクーターに使用しました。古いままのプラグコードより悪いわけがありません。

2016-07-19
用途:
除雪機のハンヨウエンジンに付けました ヒフクが劣化しておれていたので交換しました
対象商品:
04001996

バイク用だと短かくて困ってました。
長さも丁度良く、値段も安いし、取り付け作業も問題無しで買って良かったです

2015-10-17
用途:
バイク整備
対象商品:
04001996

高性能を謳う商品が多いですが、そこまで求めない場合はこれで十分と思います。

2016-01-29
用途:
バイクのプラグコードの交換。
対象商品:
04001996

長年の愛車のプラグコードがいよいよダメになり、交換しました、純正品は高くて、その点これは安価な上、好きな長さにカット出来大変べんりです、満足しています。